2382525_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382525_ja-JP

2382525_ja-JP

i.MX8MPにTRACE32をアタッチできません

FRDM-i.MX8MPLUSボードに接続しようとしていますが、失敗します。NXPブログのガイドに従いました: https://community.nxp.com/t5/NXP-Tech-Blog/Debug-i-MX8MP-Linux-with-TRACE32/ba-p/1582382

私の手順は以下の通りです。

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state1/disable

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state0/disable

次に、以下のTRACE32コマンドを実行します。

RESet
SYStem.RESet
SYStem.CPU IMX8MQ
CORE.ASSIGN 1. 2. 3. 4.
SYStem.Option MMUSPACES ON
SYStem.Option IMASKASM ON
SYStem.Mode Attach

しかし、TRACE32はAttachコマンドで停止し、アタッチ処理が完了しません。

neko_0-1781697059305.pngneko_0-1781697059305.png

以前にこの問題に遭遇した方、または原因をご存知の方はいらっしゃいますか?

よろしくお願いします。


Re: Unable to Attach TRACE32 to i.MX8MP

こんにちは、

はい、手順はこれで正しいです。デバイスが正しく接続されていることを確認してください。また、何をデバッグしようとしているのですか?Ubootですか、Linuxですか、それとも他の何かでしょうか?

敬具/サルドス、
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-24-2026 03:30 AM
更新者: