こんにちは、
私はS32K344のUARTについて研究しています。このチップのUART0/UART1/UART8を使用し、各UARTはRS485チップに接続され、A/Bピンを外部回路に引き出します。UART1のRS485のA端子をUART8のRS485のA端子に、UART1のRS485のB端子をUART8のRS485のB端子に接続します。UART1のRS485のDE/REを1、UART8のRS485のDE/REを0に設定します。UART1からUART8へデータを送信しようとしたところ、スコープ内でLPUART1_TXとLPUART8_RXに波形が観測されました。つまり、UART1からUART8へデータが送信されたということです。しかし、UART8には受信割り込みがないため、UART8の受信処理は実行できません。デバッグ中、UART8 CTRL の RE=1/RIE=1 は確認できますが、STAT の RDRF=0 となっています。UART8を送信、UART1を受信に切り替えてみましたが、現象は同じです。問題箇所を確認するのを手伝っていただけますか?プロジェクトファイルを添付します。ありがとう。
こんにちは、ジュリアンさん、
お返事ありがとうございます。はい、CANやPITなどの他の割り込みは問題ありません。コールバック内のすべてのコードをコメントアウトしました(つまり、tx および rx 割り込みではコールバック内の rx 関数は実行されません)が、それでもコードは受信機ステータスチェックループから抜け出せず、RDRF フラグを設定することができません(interrupt.png の赤い四角を参照)。私はRx FIFOを使用していないので、データを受信するとRDRFは1になるはずです。しかし、そうではない。UART1から文字「R」(ASCII=0x01010010)と「Q」(ASCII=0x01010001)を送信し、UART1のTXDとUART8のRXDを測定したところ、波形は正しいようです。この問題を引き起こす可能性のある他の原因はありますか?
SDKのバージョンも添付します。
こんにちは、 @Jimmybai さん。
他の割り込みも問題なく動作すると思いますか?(PIT、CANなど)割り込みが発生しているかどうかを確認するために、コールバック関数内にブレークポイントを設定していますか?
コードを見ると、 Lpuart_Uart_Ip_SyncReceive とLpuart_Uart_Ip_AsyncReceive の両方を使用していることがわかります。SyncReceive はポーリングを使用しますが、 AsyncReceive 関数は受信を開始したらすぐに処理を終了します。アプリケーションは受信完了のタイミングを知るために、受信ステータスを取得する必要があります。受信が完了したら(指定されたバイト数を受信したら)、 AsyncReceive を再度呼び出して新しい受信を開始する必要があります。
ただし、コールバック内では、AsyncReceive を再度呼び出す代わりに、Lpuart_Uart_Ip_SyncReceive 関数を使用して受信をブロックします。UARTの受信機能を再度有効にしてはいけません。
私たちのコミュニティには、参考になる事例がいくつかあります。
よろしくお願いします、
ジュリアン
添付ファイルが見つからないのはなぜだろう。再び取り付けてください。
こんにちは、ジュリアンさん。
根本原因を突き止めました。以下のコードでは、非同期受信コードを非同期送信コードの前に配置する必要があります。なぜなら、uartの送信は非常に高速で、送信が完了するとデータは受信バスに送信されているからです。この時点でレシーバの受信手順を開始し、データ信号はバス内で消えています。つまり、レシーバを有効にする必要があります。データ信号が入ったらレシーバは動作します。必要なのはレシーバの割り込み信号を確認するだけです。コードの分析にご協力いただき、ありがとうございました。
Jimmybai_0-1781766992780.png