2379956_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2379956_ja-JP

2379956_ja-JP

S32K311チップはPIT(割り込み処理)を介して割り込みソフトウェア環境に入ることができません。(S32DS 3.6.0)RTD 6.0.0

プログラムは実行中に割り込みを発生させず、pit_notifaction も呼び出しませんでした。
ソフトウェア環境:S32DS 3.6.0RTD 6.0.0

Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0テストのために関数内にブレークポイントを設定しましたが、関数が呼び出されませんでした。考えられる原因は何でしょうか?カウンターは正常にカウントしていますが、割り込みが発生していません。
ソフトウェアのバージョンが異なると、何か影響はありますか?
Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

現在、私はS32K311ボードにアクセスできません。しかし、同じ構成とコードをFRDM-A-S32K312でテストしたところ、PitNotificationが呼び出され、カウンタが期待どおりに増加することを確認しました。

通知関数が呼び出されているかどうかを確認するために、通知関数内にブレークポイントを設定していただけますか?


BR、VaneB

Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

全速で走行している場合、pit_notifactionは入力されず、PitCountの値は0のままです。一時停止時のレジスタのパラメータを図に示します。
クロック設定に関係していますか?設定は以下のとおりです。


Finnc_0-1781330060900.png

Finnc_1-1781330089325.png

Finnc_2-1781330277353.pngFinnc_3-1781330292758.pngFinnc_4-1781330308238.png

Finnc_5-1781330368160.png




Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

あなたのコードで確認できる通り、カウンターはPitNotificationが呼び出されたときにのみ増加します。これは、PIT割り込みが正しくトリガーされていることを示しています。

よりシンプルで分かりやすいテストを行うには、PitNotification 関数内で printf を使用してカウンター値を出力することができます。表示された値を確認できれば、割り込みが想定どおりに実行されていることがさらに確認できます。

例えば、私は以下のように実装しました。

VaneB_0-1781283456565.png

また、printfの設定方法についてサポートが必要な場合は、 「S32DS 3.5でprintf関数を使用する方法」というスレッドを参照してください。
Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

S32K311EVBを使って私の環境であなたのコードをテストしたところ、すべて期待どおりに動作しました。

カスタムハードウェアに関連する問題を排除するために、クロックソースをFIRCに切り替えて、動作に変化があるかどうか試していただけますでしょうか?

Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0内部クロックを使用している場合、pit_notifaction 状態に入ることができません。さらに、通信割り込みやその他の割り込みも正しく機能しません。同じプログラムと設定を S32K312 でテストしたところ、正常に動作しました。Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

問題はソフトウェアに関係ない可能性が高いようです。代わりにカスタムボードに関連付けられている場合もあります。同じテストを比較するために、S32K311デバイス付きの別の基板にアクセスできますか?

Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0現在、S32K311を搭載した他のボードは存在せず、同じボードのいくつかで同様の問題が発生しています。S32K312チップのみ、同じプログラムと構成で正常に動作します。K311の不具合の原因は特定されていません。Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

私の側ではFRDM-A-S32K312とS32K31XEVB-Q100の両方でコードが正常に動作し、あなたの側もS32K312を使っているので、問題はソフトウェアに関係ない可能性があります。

あなたが説明した挙動からすると、これはハードウェアに関係している可能性があります。しかし、さらなる分析なしに正確な根本原因を特定することは困難である。S32K31XEVB-Q100の回路図やS32K3xx マイクロコントローラのハードウェア設計ガイドラインファイル(S32K3汎用ハードウェア設計パッケージに含まれる)を見て、カスタムボードを推奨設計方法と比較すると良いでしょう。

もし問題がMCU自体に関連している可能性があると思われる場合は、NXPの担当者または部品を購入した代理店にご連絡ください。

Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

こんにちは、 @Finnc

別のデバッガーを使ってみましたか?また、最初に共有していただいたコードはまだ使用していますか?
Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0テスト中に、`Pit_notifaction`関数にLEDの切り替え機能を追加したところ、プログラムのダウンロードが完了した後、LEDが点滅して割り込みが発生したことを示すには、ボードの電源を再度オンにする必要があることがわかりました。しかし、プログラムを正常に実行するには、ダウンロードのたびに電源を入れ直す必要があり、デバッグモードに入ることができませんでした。Re: S32K311 芯片 pit无法进入中断 软件环境 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0

元のプログラムを使用し、割り込みにLEDの点滅を追加しました。問題は解決しました。原因は、J-LinkプログラマのリセットピンがNTRSTに接続されていたことでした。これをSRSTに置き換えたところ、問題が解決し、プログラムは正常に実行されました。この2つのピンの違いは何ですか?SRSTに接続する必要があるのでしょうか?すべてのチップでこのピン接続が必要なのでしょうか?

Finnc_0-1782354621923.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-26-2026 02:33 AM
更新者: