2368360_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2368360_ja-JP

2368360_ja-JP

S32k396 -BGA -DC1 ScH 55517 RevB2 が点滅しない

評価ボードが点滅しません。マイクロUSBポートを使用しています。Jtag接続を確認しました。マニュアルには、J17、16、18、19はすべて2~4の位置のコネクタをショートさせる必要があると書かれていますが、そこに置くとリセットLEDがD15に点灯します。中止または再試行ウィンドウが表示されます

J17、J18、J16、J19のいずれか1~2箇所が短絡している場合、このエラーメッセージが表示されます。

127.0.0.1 から 127.0.0.1 経由での接続。ポート「62565」から6224への接続
127.0.0.1 から 127.0.0.1 経由での接続。ポート「62570」から7224への接続
Telnetサーバーは127.0.0.1:51794で稼働しています。
次のシンボルpxCurrentTCBを要求しています
シンボルpxCurrentTCBが見つかりません。
次のシンボルpxReadyTasksListsを要求しています
シンボル pxReadyTasksLists が見つかりません。
次のシンボル xDelayedTaskList1 を要求しています
シンボル xDelayedTaskList1 が見つかりません。
次のシンボル xDelayedTaskList2 を要求しています
シンボル xDelayedTaskList2 が見つかりません。
次のシンボル xPendingReadyList を要求しています
シンボル xPendingReadyList が見つかりません。
次のシンボル uxCurrentNumberOfTasks を要求しています
シンボル uxCurrentNumberOfTasks が見つかりません。
次のシンボル uxDeletedTasksWaitingCleanUp を要求しています
シンボル uxDeletedTasksWaitingCleanUp が見つかりません。
次のシンボル xSuspendedTaskList を要求しています
シンボル xSuspendedTaskList が見つかりません。
次のシンボルを要求しています xSchedulerRunning
シンボル xSchedulerRunning が見つかりません。
次のシンボルFreeRTOSDebugConfigを要求しています
シンボル FreeRTOSDebugConfig が見つかりません。
次のシンボル _tx_thread_current_ptr を要求しています
シンボル _tx_thread_current_ptr が見つかりません。
次のシンボル _tx_thread_created_ptr を要求しています
シンボル _tx_thread_created_ptr が見つかりません。
次のシンボルを要求しています _tx_thread_created_count
シンボル _tx_thread_created_count が見つかりません。
次のシンボル _tx_thread_system_state を要求しています
シンボル _tx_thread_system_state が見つかりません。
libusb0.dllをロードできません
著作権 2025 P&E Microcomputer Systems,Inc.
コマンドライン:C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.0.3.202506131845\win32\pegdbserver_console-device=NXP_S32K3xx_S32K396 -startserver -singlesession -serverport=7224 -gdbmiport=6224 -interface=USBMULTILINK -speed=5000 -port=U„
PEmicroインターフェースを検出しました - フラッシュバージョン10.98

CMD>RE

初期化中。
情報: DAP IDCODE = 0x6BA02477
情報:DAPの電源投入に成功しました。DP CTRL/STAT = 0xF0000000
ターゲットはリセットされ、アクティブ状態になりました。
CMD>CM C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.0.3.202506131845\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx\nxp_s32k396_1x32x1524k.arp

初期化中。
情報: DAP IDCODE = 0x6BA02477
情報:DAPの電源投入に成功しました。DP CTRL/STAT = 0xF0000000
初期化されました。

バージョン 1.01、2023年12月11日、著作権 2023 P&E Microcomputer Systems、 www.pemicro.com [S32K396]

;デバイス nxp、s32k396、1x32x1524k、

;begin_cs device=$00400000, length=$005F4000, ram=$20400000

プログラミングアルゴリズムを読み込んでいます...
終わり。
プログラミングの手順は、消去、空白チェック、プログラム、検証です。{default}
CMD>VC
オブジェクトファイルのCRC-16をデバイス範囲と照合しています...
ブロック 00400000-00417EE7 ...

エラー!CRCコマンドがタイムアウトしました
フラッシュメモリの現在の内容が、プログラムしようとしているアプリケーションと一致しません。
CMD>EM
この.ARPファイルに対しては、コマンドは無効です。
デバイスのフラッシュメモリ消去エラー
Flashプログラミング中にエラーが発生しました。
情報: DAP IDCODE = 0x6BA02477
情報:DAPの電源投入に成功しました。DP CTRL/STAT = 0xF0000000

リセットスクリプトを開始します (C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.0.3.202506131845\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx\S32K396.mac)...
REM ウォッチドッグを無効にする
REM MC_ME モジュール内の選択されたコアのクロックを有効にします (以下のシーケンスはすべてのクロックを有効にします)。
REM MC.ME パーティション 0 が設定され、パーティション 1 のクロックが有効になります
50ミリ秒遅延します...
終わり。
50ミリ秒遅延します...
終わり。
50ミリ秒遅延します...
終わり。
REM RAMとDMAを初期化します。
REM DMA TCD の初期化:
REM 使用する各コアに対して、有効な実行可能コードをRAMにコピーします。
REM MC_ME で必要なコアを有効にする:
1000ミリ秒遅延します...
終わり。
1000ミリ秒遅延します...
終わり。
1000ミリ秒遅延します...
終わり。
情報: DAP IDCODE = 0x6BA02477
情報:DAPの電源投入に成功しました。DP CTRL/STAT = 0xF0000040
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です
警告:バックグラウンドに移行できません。コアが実行中です

リセットスクリプト (C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.0.3.202506131845\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx\S32K396.mac)完了しました。

PEmicro GDB 起動失敗: フラッシュプログラミング中にエラーが発生しました。デバッグセッションを終了します。

PEエラー:デバイスへのダウンロード中にエラーが発生しました。デバッグセッションを終了します。
127.0.0.1 経由で「127.0.0.1」から切断されました。ポート「62565」による6224からの切断
127.0.0.1 経由で「127.0.0.1」から切断されました。ポート「62570」による7224からの切断
情報: DAP IDCODE = 0x6BA02477
ターゲットとの接続が切断されました。

助けてください

Re: S32k396 -BGA -DC1 ScH 55517 RevB2 not flashing

ハイ

S32K396-BGA-DC1評価ボード入門ガイド の「 2.7 ボードへのコードの書き込み 」のセクションを参照しましたか?

マイクロUSBポートを使用しています」とおっしゃったので、「 2. 搭載OpenSDAデバッガの使用」に従ってジャンパーを設定してください。具体的には、「デバッガ選択ジャンパーをOpenSDAを使用するように変更する( J16 J17 J18 J19位置1-2) 」です。

3.1 S32K396-BGA-DC1のジャンパー設定」を参照してください。ここではJ10J11については触れていませんが、FS26 PMICをデバッグモードで動作させるには、 J10をショートさせJ11をオープンにすることをお勧めします。

私のS32K396-BGA-DC1では、LED D1、D2、D3、D4、D30が緑色に点灯し、D11が赤色に点灯しています。S32DSv3.6.1Siul2_Port_Ip_Example_S32K396_RTD600 のデバッグとダウンロードに成功しました。

以前ダウンロードしたプロジェクトは何でしたか?デバッグピンをGPIOなどの他の機能に変更しましたか?その場合は、以下を参照してください: S32K344 RTD、PORT/DIO、およびデバッグ


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: