本文重点介绍三种广泛使用的协议,并清楚地解释它们在技术结构和设计理念上的差异。
(※评估和实施方法将在另一篇文章中详细说明。)
工业以太网以 OSI 的每一层为基础,并针对每种协议扩展和优化特定层,从而实现实时性能和可靠性。
工业以太网中的 OSI 参考模型:
| 等级制度 | 姓名 | 工业以太网的作用 |
| 7 | 应用 | 通信数据内容(设备控制、状态、设置) |
| 6 | 推介会 | 数据编码、压缩和加密 |
| 5 | 会议 | 建立、维护和终止通信 |
| 4 | 运输 | 通信质量控制(TCP/UDP),数据传输保证。 |
| 3 | 网络 | 通过 IP 地址路由(确定数据包目的地) |
| 2 | 数据链路 | 通过 MAC 地址进行数据传输,创建以太网帧 |
| 1 | 物理 | 电缆(Cat5e/6 等)、连接器和物理信号传输。 |
工业以太网协议所使用的层:
ZHOU_XIAO_0-1779432108374.png
以太网协议各特性:
| 协议 | 等级制度 | 特点 |
| 以太网 | 2 | 无需使用IP即可实现高速传输 |
| PROFINET | RT/IRT 是L2 NRT L3/4 |
RT 和 IRT 的区分使用。 |
| 以太网/IP | 3/4 | 基于标准以太网 |
这些特征差异直接导致以下结果:
主设备(控制器):
它在控制整个网络中起着核心作用。
典型例子:PLC、工业PC
子设备(设备):
典型例子:传感器、伺服电机、执行器
连接建立后,主设备和子设备之间会以极短的时间间隔持续交换I/O数据。根据应用场景的不同,这种通信可分为“周期性通信”和“非周期性通信”。
周期性沟通(周期性沟通)
应用:用于实时控制
- 对于需要实时性能的应用,例如电机控制和I/O控制,至关重要。
非循环通信
用途:配置、诊断和事件管理
- 用于读取和写入配置数据、诊断信息和意外事件通知。
在工业系统中,“所有设备都按照同一时间标准运行”这一点至关重要。
例如,如下图所示,如果多个设备在不同的时间 Δt₁、Δt₂ 和 Δt₃ 获取数据,则控制器 (PLC) 接收到的信息将不是来自同一时间的数据,而是时间上交错的“单独的快照”。
结果:
这可能会导致诸如此类的问题。
因此,在工业以太网中,设备间时钟同步机制是一个至关重要的要素。
ZHOU_XIAO_2-1779431627985.png
| 以太网 | PROFINET | 以太网/IP | |
| 运营组织 | 贝乔夫 / ETG(EtherCAT 技术集团) |
西门子 / PNO(PROFIBUS & PROFINET International) |
洛克威尔 / OVDA(开放设备网络供应商协会) |
| 沟通方式 | 摘要帧(子设备在帧中读取和写入数据) | 基于第 2 层的实时通信 (RT/IRT) | CIP:显式(TCP)/隐式(UDP)通信模型 |
| 主要用途 | 运动控制,超高速控制 | 通用型FA、过程控制以及广泛的工业应用 | 工厂自动化、PLC网络、机器人 |
| 周期 | 约 31.25μs 级(取决于具体实现,速度非常快) | RT:几毫秒 IRT:31.25μs(取决于具体实现方式,TSN/IRT) |
通常情况下,延迟级别为 10 毫秒(基于 UDP)。 |
| 同步方法 | 分布式时钟(DC) | IRT:精确同步(PTCP) | CIP 同步(IEEE1588) |
| 设备型号 | PDO/SDO(基于 EtherCAT 的 CANopen) | 插槽/子插槽(GSDML) | 类/实例/属性对象模型 |
| 拓扑 | 线型、树型、环型(低延迟) | 线、星、环(MRP/MRPD) | 线、星、环(DLR) |
| 优势 | 简而言之,就是高速低延迟/硬件处理。 | 多种类别和诊断功能,高度互操作性 | 广泛应用于标准以太网基础设施,易于理解。 |
接下来,我们将解释每项技术特点。
ZHOU_XIAO_0-1779258860716.png
■ 网络配置
ZHOU_XIAO_0-1780967472867.png
图: EtherCAT网络配置图
EtherCAT 最显著的特点是“即时处理”。单个帧在经过所有设备的过程中都会被处理,每个设备都会在传输过程中读取和写入数据。由于处理工作由专用硬件(ESC)完成,无需 CPU 参与,因此延迟极低。
ZHOU_XIAO_3-1780967819685.png
图: EtherCAT网络传输图像
■ 相关协议转换:EtherCAT(IEC 61784-2-12)
• CoE (CAN over EtherCAT):通过EtherCAT帧隧道化,使CANopen通信得以使用。
• FoE (File over EtherCAT):一种通过 EtherCAT 传输文件的协议。
EoE (以太网 over EtherCAT):一种封装和传输常规以太网帧(例如TCP/IP )的机制。
ZHOU_XIAO_4-1779258860793.png
图:主设备(MDevice)的EoE协议转换
■ 网络配置
CC-A :基本实时,所有IT服务(例如TCP/IP )均可无限制使用。
CC-B :为通用FA的RT添加网络诊断和其他功能。
CC-C ( IRT ): 31.25 μs级运动应用
■ 沟通类型
→ 实现了高度灵活性、详细的诊断和高度互操作性。
ZHOU_XIAO_5-1779258860863.png
ZHOU_XIAO_6-1779258860900.png
■ 网络配置
主设备 →扫描器:作为控制器运行,通常发起请求。
子设备 →适配器:响应该请求的设备。
■ EtherNet/IP 的关键特性:“面向对象模型”
每个设备都被定义为由“类”、“实例”、“属性”和“服务”组成的对象的集合。
这使得设备的功能结构非常清晰,从而实现了与不同制造商之间的高度兼容性。
ZHOU_XIAO_7-1779258860986.png
■ 沟通类型
显式消息连接
隐式消息传递 - I/O 连接
工业以太网不仅仅是通信;它是一种能够实现实时控制的系统技术。本文介绍的三种协议分别通过不同的方法来实现这一目标。
| 协议 | 设计理念 | 主要用途 |
| 以太网 | 高速、低延迟 | 运动控制 |
| PROFINET | 灵活性和集成性 | 通用工厂自动化(FA) |
| 以太网/IP | IT集成 | PLC网络 |
作为未来的发展趋势,产业网络将朝着以下方向发展。
换句话说,关键在于“实时性× IT集成×安全性”的融合。
下次,
我们将详细解释这一点。
=============================
我们目前无法 回复 此帖子“
评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但 在进行咨询时, 请 参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们 ( 日语博客 ) ” 。
(如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有合作关系 ,您可以直接咨询您的代表。 )
本文重点介绍三种广泛使用的协议,并清楚地解释它们在技术结构和设计理念上的差异。
(※评估和实施方法将在另一篇文章中详细说明。)
(阅读时间:15分钟)