2357282_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2357282_ja-JP

2357282_ja-JP

RTDはC++言語をサポートしていますか?

Zhangchangsheng_0-1777369458169.pngZhangchangsheng_0-1777369458169.png

Zhangchangsheng_1-1777369485237.pngZhangchangsheng_1-1777369485237.png

S32K344 C言語を使用して通常どおり開発できます。

現在C++で開発を行っていますが、SDKが既に提供終了しており、公式サイトでもC++対応のRTDが見つかりません。今後C++対応のRTDがリリースされる予定があるのか、あるいは既存のC言語対応環境を修正してC++で開発できるのかどうか、お伺いしたいです。

#S32K3 #RTD



Re: RTD can support C++ language?

こんにちは@Zhangchangshengさん

RTDパッケージはC言語のみで開発およびテストされています。C++を選択した場合、RTDパッケージはプロジェクトに添付するために表示されませんが、C++との互換性は「 __cplusplus」マクロによって確保されています。

C++アプリケーションを作成するには、まずCアプリケーションを作成し、「ファイル > 新規 > C/C++プロジェクトに変換」オプションを使用して変換する必要があります。これを行う際には、リンカーファイルやスタートアップファイルの変更、bl main関数の変更など、さまざまな考慮事項があります。詳細については、コミュニティを参照してください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: RTD can support C++ language?はい、ありがとうございます!
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-30-2026 02:30 AM
Updated by: