2350607_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2350607_ja-JP

2350607_ja-JP

複数のCAN RXを使用し、異なるメッセージIDで送信したい

複数のCAN-Rxメッセージを使用したいのですが、同じメッセージを異なるID経由で送信する必要があります。動作するモデルをお持ちの方がいらっしゃいましたら、こちらで共有してください。

Re: I want to use multiple can rx and send with different message Id

こんにちは、 @Sachinkumarar15 さん

RTDパッケージ内には、シンプルなFlexCAN構成の既存のサンプルがあり、さらにコミュニティにもいくつかの追加サンプルがあります。

複数のIDを受信および送信するように変更できます。受信(Rx)の場合は、Rxフィルターを変更するだけで済み、送信(Tx)の場合は、同じTxデータを再利用してmsg_idを変更できます。

よろしくお願いします、
ジュリアン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎04-15-2026 02:54 AM
更新人: