RTD 3.0.0BMS SDK 1.0.2
こんにちは、添付画像1に示すように、リンク先のプログラムを使用してBMSテストを行っています。BmsTPL3SLE2EConfig変数を変更するには、どのインストールパッケージをインストールする必要がありますか?提供していただけますか?
画像2のコードに従ってライブラリを操作してみましたが、それでも表示されません!
ハイ
SW32K3_BMS_SL_SDK_4.4_R21-11_1.0.2_DEMO_updatesite_D2401.zipをインストールした後、 BMS_TPL3_SL_E2Eをプロジェクトに追加できるようになります。
S32構成ツール を使用して BMS_TPL3_SL_E2Eを 構成した場合、`/generate/include/CDD_Bms_TPL3_SL_E2E_Cfg.h`フォルダが表示されます。
しかし、そのプロジェクトではBMS_TPL3_SL_E2Eは追加されず、代わりにファイルを `MC33775_MC33664_example_S32K344_DS/src/lib/bms_lib.c` に直接追加しました。
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------