2342132_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2342132_ja-JP

2342132_ja-JP

NXP S32M276CHABMKHSR ディープスリープ電流の問題

NXPの技術者の皆様、こんにちは。


IC-S32M276CHABMKHSRのディープスリープモードにおけるディープスリープ電流を測定しました。

VSUPへの入力電圧は12.0Vで、テストは室温(20度)で行われます。

VSUPにおけるディープスリープ電流のテスト結果は96.8μAです。しかし、データシートによると、消費電流は66μA以下であるはずです。(添付のExcelファイル「情報」を参照してください)

ディープスリープモードでの電圧状態も確認したところ、VPREのみ6.64Vの電圧値を示しており、MCUのその他のシステム電圧は0Vでした。(添付のExcelファイル「情報」を参照)

ディープスリープモードのソフトウェア設定は添付ファイルに記載されています。(参照)添付のExcelファイル「情報」

この問題の概略図も添付されています。


私の質問は、ディープスリープ時の電流をデータシートに記載されている設計値(<66μA)以下、または同等にするにはどうすればよいかということです。








Re: NXP S32M276CHABMKHSR Deep-sleep current issue

こんにちは、 @Ted_Qiao さん

IDDの消費電流値は、IDDモード表に記載されている構成から取得されます。

Snag_f70bd8c.png

消費電力は、お客様のハードウェアやアプリケーションに大きく依存するため、正確に見積もったり保証したりすることは非常に困難です。PETやEVBを用いて概算値を提供することは可能ですが、最終的にはお客様の最終的なアプリケーションによって大きく左右されます。

参考として、 S32M2電力消費ツールを参照してください。そのツールで得られる結果には、若干のばらつきが生じる可能性があることに留意してください。

最後に、 S32K3 Low パワーマネージメント AN のドキュメントとデモを参考にすることができます。第10章2節ベンチ上で低電力測定を行うためのヒントを提供します。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-02-2026 02:48 AM
更新者: