2342030_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2342030_ja-JP

2342030_ja-JP

mc33775の最後のサンプリングピンの電圧値が間違っています

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K344-MC33664-MC33775-RTD-3-0-0-BMS-SDK-1-0-2/ta-...

私が所有しているハードウェアに基づいて、リンク先に示されているプログラムに、主にSPIピンの変更によって修正を加えました。mc33775は14チャンネルの電圧取得器ですが、手元に電池が6個しかないため、最初の6チャンネルを接続しました。次に、7番目から14番目のチャンネルを6番目のチャンネルに短絡させ、14番目のチャンネルもVbatチャンネルに短絡させた。プログラムをフラッシュした後、最初の1~5チャンネルは正常(約3.5V)でしたが、6番目のチャンネルは異常な電圧(約1V)を示しました。バッテリーを1つ減らした場合、最初の5つの回路を接続すると、最初の1~4の回路は正しく、5番目の回路は間違っているという状況は同様です。その理由は?助けてください!

Re: The voltage value of the last sampling pin of mc33775 is incorrectこんにちは、JozefKozonさん:
MC33775は14チャンネルのデバイスで、私のハードウェアでは14番目のチャンネルとVBATピンが接続されています。実験室には電池が6個しかないのですが、どうやって接続してテストすればいいでしょうか?
Re: The voltage value of the last sampling pin of mc33775 is incorrect

親愛なるズオ様

添付のAN13233をご参照ください。MC33774の推奨接続方法に従って接続しましたよね?しかし、MC33775の推奨接続方法は、漏洩電流を避けるために異なります。

Screenshot_1.png

 
 

敬具、

ヨゼフ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-31-2026 02:44 AM
更新者: