2328629_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2328629_zh-CN

2328629_zh-CN

【新手指南】如何构建 Yocto Linux BSP - i.MX FRDM 开发板版(日语博客)

本指南将向您展示如何使用 i.MX FRDM 板作为基础构建 Yocto Linux。

本文以 FRDM-IMX93 为例,但同样的步骤也可用于在其他 i.MX FRDM 板上进行构建。

本文以“Linux 6.12.49_2.2.0 ( Yocto 5.2 “Walnascar” )”为例,描述了 Yocto Linux BSP。

问:i.MX FRDM 板是什么?

答:i.MX FRDM 开发板是一款价格更实惠、体积更小的开发板,相比恩智浦功能齐全的 EVK 开发板,它的功能有所减少。其目的是方便用户进行基本的评估和原型设计。


1. 环境与准备

1.1.环境

大项目 小项目 内容 备注
文档 -

IMX_YOCTO_PROJECT_USERS_GUIDE.pdf
(这是主要方法。它描述了构建 BSP 的步骤
。)

i.MX Linux ®发行说明
(您可以查看支持功能列表。)

i.MX 移植指南
(实际实施时需要注意的要点总结)

点击此处下载Yocto Linux 通用文档。
硬件 FRDM板 本章将以 FRDM-IMX93 为基础进行解释。
主机 PC
Ubuntu 环境
・VMware/Virtual Box 等(在 Windows 上)
・Native Linux
以下选项之一
推荐版本:Ubuntu 22.04 或更高版本
SD卡+读卡器/写入器 建议使用 16GB 或更多内存  

硬件

(选项)

MIPI 摄像头

(选项)

兼容BSP的MIPI相机
(参见 i.MX Linux ®发行说明)
USB摄像头也可以替代(可能会出现延迟)

显示

(选项)

展示  

USB 设备

(选项)

USB鼠标、USB存储器  

耳机

(选项)

3.5mm 耳机

带麦克风的耳机(例如老款 iPhone 附带的耳机)更好。
软件 Yocto 环境 Linux BSP
(这次我们使用了 Linux 6.12.49_2.2.0( Yocto 5.2 “Walnascar” ))
本文将介绍安装过程,包括安装方法。

1.2.图例

命令提示符图例

=>           u-bootプロンプト
$            BSPがインストールされているLinux PCのプロンプト

2. 主机

推荐使用 Ubuntu 22.04 桌面版。为了获得较为流畅的使用体验,建议使用至少配备 8 个线程和 16GB 内存的主机。所需的存储空间会根据具体项目而有所不同,小型项目大约需要 50GB,大型项目则需要 500GB。

2.1。Yocto 所需的软件包

请按照以下步骤安装所需的软件包。

$ sudo apt-get install build-essential chrpath cpio debianutils diffstat file gawk
gcc git iputils-ping libacl1 liblz4-tool locales python3 python3-git python3-
jinja2 python3-pexpect python3-pip python3-subunit socat texinfo unzip wget xzutils zstd efitools curl

注意:除了 IMX_YOCTO_PROJECT_USERS_GUIDE.pdf 中的信息外,还添加了curl 。

2.2. 设置交换文件
以下是设置 32GB 交换文件的示例。

$ sudo fallocate -l 32G /swapfile
$ sudo chmod 600 /swapfile
$ sudo mkswap /swapfile
$ sudo swapon /swapfile

注意:如果/swapfile 目录已存在,则第一行命令将失败。如果要更改其大小,请执行以下命令,然后再运行上面的命令。

$ sudo swapoff /swapfile
$ sudo rm /swapfile

要在主机启动时自动挂载交换文件,请将以下行添加到/etc/fstab文件中:

/swapfile none swap sw 0 0


3. Yocto Linux BSP

从 nxp.jp 网站的“i.MX 应用处理器的嵌入式 Linux”部分,选择所需的 Linux BSP 版本,并获取 i.MX Yocto 项目用户指南。

Yocto User Guide.jpg

按照 i.MX Yocto 项目用户指南 (IMXLXYOCTOUG) 中的“4 Yocto 项目设置”部分的步骤创建映像。

本文档假设使用以下设置生成图像。

发行版 = fsl-imx-xwayland
机器 = imx93-11x11-lpddr4x-frdm


3.1. 设置和构建 Yocto BSP
有关主机设置,请参阅 2. 主机。

3.1.1.安装仓库实用程序

$ mkdir ~/bin
$ curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo

3.1.2. 将存储库添加到您的 PATH 环境变量中
将以下行添加到$HOME/.bashrc文件中:

export PATH=~/bin:$PATH

3.1.3.Git 设置

$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "Your Email"
$ git config --list

3.1.4.Yocto BSP 设置

$ mkdir imx-yocto-bsp
$ cd imx-yocto-bsp
$ repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest -b imx-linux-walnascar -m imx-6.12.49-2.2.0.xml
$ repo sync

3.1.5.设置构建目标,构建

$ MACHINE=imx93-11x11-lpddr4x-frdm DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./imx-setup-release.sh -b build
$ bitbake imx-image-full

*构建完成后,将生成一个 Linux 镜像。

* 有关如何写入生成的映像的说明,请参阅您的特定 FRDM 板的入门指南中的步骤 1 和 2。


注意:如果您想为其他 FRDM 板构建 Linux BSP,请将上述命令中的“ MACHINE= ”部分替换为以下名称。

  • imx8mp-lpddr4-frdm (FRDM-IMX8MPLUS)
  • imx91-11x11-lpddr4-frdm (FRDM-IMX91)
  • imx91-11x11-lpddr4-frdm-imx91s (FRDM-IMX91S)
  • imx93-11x11-lpddr4x-frdm (FRDM-IMX93)
  • imx95-15x15-lpddr4x-frdm (FRDM-IMX95)

注意:对于图形功能,您还可以使用上述命令中的“ DISTRO = ”部分选择发行版。

  • fsl-imx-wayland (Wayland)
  • fsl-imx-xwayland (与使用 Wayland 和 X11 *EGL 的 X11 应用程序不兼容)


注意:每个项目只能使用imx-setup-release.sh脚本进行一次设置。如果对现有项目执行此操作,将会生成诸如conf/local.conf之类的新文件,并且您之前的设置将会丢失。如果您希望重用现有项目……3.3.1.请参阅“从现有构建目录恢复工作”。

注意:根据主机配置的不同,构建过程可能需要数十小时。此外,预计会占用 400-500GB 的存储空间。

注意:在多核多线程主机上构建时,如果内存不足以支持所有线程,则会发生内存交换。限制线程数的方法将在 3.4.2 节中介绍。请参阅“限制构建过程中运行的线程数”。

注意:Ubuntu 22.04 初始状态下可能未配置交换分区,这会导致系统运行极其缓慢甚至崩溃。交换分区文件配置如下:2.2.请参阅有关配置交换文件的章节。


以下信息仅供参考。

3.2 构建和安装工具链
您可以构建和安装交叉编译器等工具链。通过使用此处生成的脚本,您可以避免交叉编译过程中经常出现的问题,例如找不到要链接的包含文件或库。

3.2.1.工具链的构建

$ bitbake imx-image-full -c populate_sdk

3.2.2.安装

$ tmp/deploy/sdk/fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-imx-image-full-armv8a-imx93-11x11-lpddr4x-pf0900-evk-toolchain-6.12-walnascar.sh

这里我们就不解释如何使用该工具链了。


3.3.常用的 Yocto bitbake 命令和设置

3.3.1.从现有构建目录继续工作。

$ cd /path/to/imx-yocto-bsp
$ source ./setup-environment build

注意:这里提到的路径和目录来自 3.1.4 节。Yocto BSP 设置,3.1.5。构建目标设置在构建过程中已配置。

下面我们将以 linux-imx 为例,给出一些命令示例。您可以将“ linux-imx ”替换为其他软件包名称,对每个软件包执行相同的操作。

3.3.2. 软件包的重新构建

$ bitbake -c compile linux-imx -f
$ bitbake -c install linux-imx
$ bitbake -c deploy linux-imx

如果不添加注释-f ,则可以跳过这些步骤。

注意 - 某些软件包在使用 `-c deploy` 进行部署时可能会显示错误,但在大多数情况下,这仅仅是因为 `do_deploy` 命令不可用,因此您可以忽略该错误。

3.3.3 删除软件包
如果某个软件包出现不应发生的错误,请尝试使用以下命令删除该软件包,然后重试。这或许可以解决错误。(这是因为软件包可能在下载过程中损坏,或者如果构建过程过早终止,则可能残留一些垃圾数据。)

$ bitbake -c cleansstate linux-imx

注意:提取出的所有源代码都将被删除,因此如果您正在编辑任何文件,请务必小心。

3.3.4. 软件包提取
如果您只想提取软件包而不想编译它

$ bitbake -c patch linux-imx

3.3.5. 将更改应用到配置文件
如果您想更改配置文件(例如arch/arm64/configs/imx_v8_defconfig )并希望这些更改生效:

$ bitbake -c configure linux-imx
$ bitbake -c compile linux-imx -f

3.3.6. 运行 linux-imx menuconfig
更改 Linux 内核的构建选项时

$ bitbake -c menuconfig linux-imx

此时会弹出一个类似这样的窗口,请进行必要的更改并保存(使用十字光标键选择所需项目,然后按空格键确认)。


有关建造方面的技巧,请参考以下文章。


=========================

即使您在本文的“评论”栏留言,我们目前也无法回复。
给您带来不便,我们深感抱歉。请在询问时参阅“NXP技术问题-联系方式(日本博客)”。
(如果您已经是NXP的代理商或与其有合作关系,可以直接向负责人咨询。)

本指南将向您展示如何使用 FRDM(Freedom)板构建 Linux BSP,使您能够以紧凑且经济实惠的方式开始使用嵌入式 Linux。

本文以 FRDM-IMX93 为例,但同样的步骤也可用于在其他 i.MX FRDM 板上进行构建。

本文以“Linux 6.12.49_2.2.0 (Yocto 5.0.4)”为例,对 Yocto Linux BSP 进行了描述。

i.MX 处理器SW | 下载日本博客
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-23-2026 02:00 AM
Updated by: