2313359_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2313359_ja-JP

2313359_ja-JP

iMX8M PLUS の uboot で LVDS パネルを有効にする方法

こんにちは、NXP サポート スペシャリストです。

現在、IMX8MP カスタム ボード用に L6.12.20 yocto で LVDS ディスプレイを有効にする作業を進めています。

LVDS ディスプレイはカーネル内では正常に動作しますが、uboot ではロゴが表示されません。そこで、この Web サイト ( https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/Add-i-MX8MP-LVDS-driver-in-uboot/ta-p/14... ) に従って uboot 2025.04 にパッチを追加しましたが、それでも表示できません。

L6.12.20 yocto bsp に関するアドバイスやパッチはありますか?

以下の添付ファイルは、現在取得している uboot ログと dm ツリーです。


グラフィックスとディスプレイLinuxRe: How to enable LVDS panel at uboot on iMX8M PLUSご返信とご提案ありがとうございます。uboot のロゴが表示されるようになりました。Re: How to enable LVDS panel at uboot on iMX8M PLUS

こんにちは@Mikw

0001-L6.1.55-Add-i.MX8MP-LVDS-panel-demo.patch を参照している場合は、simple_panel.c で表示タイミングが定義されていることを確認してください。提供された uboot ログには、ldb ドライバがディスプレイ タイミングをデコードできないことが示されています。

よろしくお願いします、
志明

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-07-2026 03:28 AM
更新人: