2270688_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2270688_ja-JP

2270688_ja-JP

iMX8qxpc0mek Android15 オートモーティブのフラッシュ中に問題が発生

こんにちは、NXPチーム

iMX8qxpC0mekでAndroid15 オートモーティブを使用しようとしています

これはEVKではなくカスタムボードなので

================ ブートログ============

U-Boot SPL 2025.04-g1fb4ea4fd9e4-ダーティ(2026年1月2日 - 12:31:04 +0530)
通常のブート
MMC1から起動しようとしています
MMC: ブロック番号 0x4000 が最大値 (0x2000) を超えています
rpmbkeyblobの読み取りに失敗しました。認証キーがまだプログラムされていません
bootloader_a から起動しています...
うう
ブート引数 0x*** 0x*** 0x*** 0x0
SCFW: 00000***
SECO-FW: 00000***
信頼できるものを初期化しています (プロジェクト: imx8qxp、ビルド: [email protected]、作成日時: 2025年8月12日 13:48:55
hwsecure: 22: hwsecure を初期化します。
情報: trusty/ユーザー/app/secretkeeper/lib.rs:258Secretkeeper TA の起動: 'com.android.trusty.secretkeeper.authgraph''com.android.trusty.secretkeeper',「com.android.trusty.secretkeeper.bootloader」
コア: 248デバイス、27uclass、デバイスツリー: 個別
警告: デバイス ツリーに古い「u-boot、dm-」タグが含まれています。2023.07 までに修正してください。
MMC: FSL_SDHC: 0、FSL_SDHC: 1
MMCから環境をロード中... MMC(0)から読み込んでいます... *** 警告 - CRCが不正です。デフォルトの環境を使用しています

[*]-ビデオリンク 0dc0_power_domain [32] はcurrパーティションによって所有されていません
sc_pm_set_resource_power_mode: リソース:32 モード:3: 解像度:4
エラー: dc0_power_domain 電源投入に失敗しました。(エラー = -13)
ビデオデバイスのプローブに失敗しました。戻り値 -5

[0] dpu@56180000、ビデオ
[1] lvds-channel@0、ディスプレイ
[2] パネル、パネル
シリアル
出力: シリアル
エラー: シリアル

ビルド情報:
- SCFW 654907b6、SECO-FW c9de51c0、IMX-MKIMAGE 4c2e5b25、ATF オートモート
- U-Boot 2025.04-g1fb4ea4fd9e4-ダーティ

フラッシュターゲットはMMC:0です
ネット: イーサネットが見つかりません。
情報 Trustyデバイスを初期化しています
情報: 選択された信頼できる API バージョン: 3 (要求された 3)
情報 Trusty IPC デバイスの初期化
情報 Trusty Hardware Crypto クライアントを初期化しています
INFO RPMB ストレージ プロキシ サービスを初期化しています
認証キーはまだプログラムされていません
rpmb_proxy.c:279:エラー proxy_handle_rpmb: rpmb_storage_send 失敗: 7
認証キーはまだプログラムされていません
rpmb_proxy.c:279:エラー proxy_handle_rpmb: rpmb_storage_send 失敗: 7
認証キーはまだプログラムされていません
rpmb_proxy.c:279:エラー proxy_handle_rpmb: rpmb_storage_send 失敗: 7
rpmb書き込みカウンタの読み取りに失敗しました
認証キーはまだプログラムされていません
rpmb_proxy.c:279:エラー proxy_handle_rpmb: rpmb_storage_send が失敗しました: 7
ss: init_rpmb_fs: 不正な静的 rpmb サイズ、2048
ss: storage_service_init: block_device_tipc_init が失敗しました (-1)
認証キーはまだプログラムされていません
ファストブート: 通常
通常のブート
自動起動を停止するには任意のキーを押してください: 0
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
スロット_aを検証しています...
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
fsl_validate_vbmeta_public_key_rpmb: 公開鍵の読み取りエラー
avb_slot_verify.c:902:エラー: vbmeta_a: データの署名に使用された公開キーが拒否されました。
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
fsl_read_rollback_index_rpmb: Trusty からのロールバック読み取りエラー!
認証キーはまだプログラムされていません
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
fsl_read_rollback_index_rpmb: Trusty からのロールバック読み取りエラー!
認証キーはまだプログラムされていません
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
fsl_read_rollback_index_rpmb: Trusty からのロールバック読み取りエラー!
認証キーはまだプログラムされていません
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
検証失敗、状態: UNLOCK
ブート 'boot_a' はまだ
カーネルロードアドレス 0x80280000 サイズ 38883 KiB
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
エラー - キーマスターの公開鍵の読み取りに失敗しました
キーマスター.c:318:エラー Keymaster TIPC クライアントが初期化されていません。
キーマスター.c:684:エラー Keymaster TIPC クライアントが初期化されていません。
boota: ブート パッチ レベルの設定に失敗しました。
avb.c:86:エラー avb_do_tipc: AVB TIPC クライアントが初期化されていません
シークレットキーパー.c:58:ERROR send_header_only_request: SecretKeeper クライアントが初期化されていません
シークレットキーパー.c:121:secretkeeper_get_identity でエラーが発生し、Secretkeeper へのリクエストの送信に失敗しました (-1)。
シークレットキーパー.c:150:エラー: Secretkeeper キーの取得に失敗しました (err = -1)。
カーネル @ 80280000 (40566784)
RAMディスク @ fc000000 (23203478)
fdt @ 82ab0400 (145053)
0x80280000 から 0x80400000 への画像の移動、終了=0x82ab0000
## 82ab0400 のフラット化されたデバイス ツリー blob
0x82ab0400のfdt blobを使用して起動する
動作中のFDTを82ab0400に設定
0000000082ab0400、終了 0000000082ad6a9c のデバイスツリーを使用しています
動作中のFDTを82ab0400に設定
/バス@59000000/DMAコントローラ@591f0000, 41740
/バス@59000000/DMAコントローラ@599f0000, 42872
/バス@5a000000/DMAコントローラ@5a1f0000, 62280
/バス@5a000000/DMAコントローラ@5a1f0000, 62280
/バス@5a000000/DMAコントローラ@5a9f0000, 62784
dc0_power_domain [32] は curr パーティションによって所有されていない
sc_pm_set_resource_power_mode: リソース:32 モード:3: 解像度:4
エラー: dc0_power_domain 電源投入に失敗しました。(エラー = -13)
ビデオデバイスのプローブに失敗しました。戻り値 -5
認証キーはまだプログラムされていません

カーネルを起動中…


Re: iMX8qxpc0mek Android15 Automotive facing issue while flashing

フラッシュ中に上記の問題に直面した場合、何が問題なのかを知るのに役立ちます

Re: iMX8qxpc0mek Android15 Automotive facing issue while flashing

こんにちは@Ram2
こちらのナレッジベースを参照してください。新しいタイミングを取得する必要があります。cツールから取得し、uboot で置き換えます。

i.MX 8/8X ファミリ DDR ツールのリリース


よろしくお願いします、
志明

Re: iMX8qxpc0mek Android15 Automotive facing issue while flashing

こんにちは@Zhiming_Liu

DDRキャリブレーションがまだ完了していません。DDRキャリブレーションの手順を教えてください。

一般的な手順やツールは必要ですか?

Re: iMX8qxpc0mek Android15 Automotive facing issue while flashing

こんにちは@Ram2

DDRのキャリブレーションは完了しましたか?

よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-07-2026 03:34 AM
更新者: