インストールした Arm 2.2 用の S32DS からインポートしたルーチンをコンパイルできません。利用できる SDKs オプションはなく、拡張機能のマネジメントも開くことができません。ツールチェーンにもエラーが発生しました。IDEs を再インストールしても機能しませんでした。
NXP error.png
こんにちは@ NanMo1
まず、コンパイル環境がインポートされたプロジェクトで使用される環境と一致していることを確認します。
S32 Design Studio for Arm V2.2 の場合、対応する RTM ドライバ更新パッケージもインストールする必要があります。
Senlent_0-1765173965652.png
そのような要約文書はありません。
IAR コンパイラ バージョンまたは S32 DS バージョンの要件を確認するには、各バージョンのリリース ノートを読む必要があります。
HOWTO: S32DSプロジェクトをIAR EW(S32K14x/S32K11x)にエクスポートする
問題は確認されました。それは Windows 11 システムの問題でした。システムをWindows 10にダウングレードし、機能は正常になりました。
また、ツールチェーンについて質問があります。低レベル部分はS32DSで構成したいのですが、開発はIARで行いたいです。S32 プロジェクトを生成した後、それを IAR プロジェクトにエクスポートするにはどうすればよいですか?また、この機能をサポートする S32DS のバージョンと、この機能をサポートする IDE に必要な S32K144 SDK のバージョンを教えてください。