IMX8QM 開発ボード、Android オートモーティブ OS 15 の wlan0 と Bluetooth の問題を修正しようとしています。
チップセット: NXP 88W8997 Ezurio の 60-SIPT WiFi および Bluetooth モジュール
Linuxカーネル: 6.12.23 Android オートモーティブ OS 15 v1.1
Wi-Fi を起動すると、Bluetooth と同じように自動的にオフになります。スキャンも機能しません。LF6.12.20 のドキュメントを読んでいるときに、偶然これに出会いました。これは、上記のチップセットが今後一切サポートされなくなることを意味しますか?すでにかなりの数の NXP 開発ボードを所有していますが、どのように進めればよいかわかりません。
#IMX8QuadMax #プロセッサ #開発ボード #Wi-Fi #Bluetooth #BSP ANDROID-AUTO
ご参考までに。
ファームウェアがパス内にあることを再確認してください。/ベンダー/ファームウェア/
ファームウェアは/vendor/firmwareにあります
ここにdmesgがあります