2253677_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2253677_ja-JP

2253677_ja-JP

Trace32デバッグを使用したS32K388

拝啓、

Trace32 を使用して S32K388 をデバッグしたいと思います。Trace32 プラグインをインストールするには、以下のリンクにアクセスしました。

https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Install-Lauterbach-TRACE32-debug...


その後、Trace32 デバッグ構成を使用して、シングルコア プロジェクトとマルチコア プロジェクトの両方の新しいプロジェクトを作成しました。

しかし、Trace32 を使用してデバッグしようとすると、常にエラー メッセージが表示されます。

seanwu_1-1764734653109.png

また、複数のコアをデバッグする場合、 M7_1_0.elfとM7_2_0.elfをプログラムできないという問題が発生します。

seanwu_0-1764734460087.png


これをテストするのを手伝っていただけますか?

ありがとうございます。

BR、

ショーン・ウー

Re: S32K388 using Trace32 debug

こんにちは、

S32DS から直接どのように動作するのかはわかりません。動作させることができなかったからです。

しかし、私はS32DSを使ってTrace32 powerviewを起動したことがありませんでした。

T32 フォルダーから PowerView を起動し、メニューからプログラミング スクリプトを実行するだけです。

ここにはプログラミング スクリプトがあります。Powerview で実行し、デバイスをプログラムするだけです。

petervlna_0-1764754904821.png


その間に、S32DS 経由で CAN を使って起動して実行できるかどうかを確認します。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: S32K388 using Trace32 debug

こんにちは、 petervlnaさん

s32k38x.cmmとs32k38x.bin(おそらくあなたのフォルダ内のこの名前を私に知らせてもらえますか?このファイルはありません。


ありがとうございます。

BR、

ショーン・ウー

Re: S32K388 using Trace32 debug

こんにちは、

プライベートメッセージで送信しました。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: S32K388 using Trace32 debug親愛なるペテヴルナ様

ご協力いただきありがとうございます。

BR、
ショーン・ウー
Re: S32K388 using Trace32 debug

親愛なるpetervlna様

私はあなたの s32k38x.cmm を使用していますが、うまく動作します。ご協力いただきありがとうございます。


BR、

ショーン・ウー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-08-2025 01:28 AM
Updated by: