こんにちはNXP
JSL4BAG167ZAMF-05A DDRメモリチップを使用しようとしています。i.MX 25.06のConfig Toolsを使用して検証したところ、パフォーマンス最適化テストに緑色の四角が表示されず、次のステップに進むことができません。
yrj_0-1764067165175.png
設定は以下のとおり
yrj_1-1764067200936.png
yrj_2-1764067218423.png
何か変更する必要があるでしょうか?DQ ODT と DS の設定を変更しても、緑色のバーは表示されません。
ストレージ互換性リストを確認したところ、このモデルが記載されていました。詳細を教えていただけますか?ありがとうございます。
i.MX 93 メモリ互換性ガイド - NXP コミュニティ
こんにちは、
ログを共有していただけますか?
構成は正しいのですが、整合性の問題によって問題が発生しているようです。
DDRレイアウトを確認しましたか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは@JorgeCas
私の JSL4BAG167ZAMF-05A チップの密度はチップあたり 8G (8G x 2 ランク x 16 行アドレス) です。
yrj_0-1764208685658.png
公式サイトでは対応していると記載されていましたが、何か特別な設定は必要ですか?
yrj_1-1764208724730.png
こんにちは、
一部の LPDDR4/4X デバイスは低速での動作をサポートしていない場合があります。
Windows の場合は、管理者権限で PowerShell を開いてみてください。
問題が解決しない場合は、UUU ツールを削除して再度ダウンロードしてみてください。
別の原因としては、USB ケーブルまたはホスト コンピュータがCAN。必要に応じて、ケーブルとホスト コンピュータを変更してみてください。
よろしくお願いいたします。
DDR検証ツールの設定を以下のように変更し、フラッシュはできるもののmemtestが失敗します。
デュアルインライン LPDDR4x には特別な設定が必要ですか?
yrj_0-1764208934706.png
yrj_1-1764211261447.png
yrj_2-1764211295101.png
こんにちは、
追加の変更は必要ありません。
DDR ツールでわかるように、DDR メモリにはさまざまな構成が用意されています。メモリの構成をツールに入力できない場合、メモリをテストできない場合、またはスクリプトを作成できない場合は、ツールがそれらのオプションに「ハードコード」されており、スクリプトを手動で構成するためのガイドがないため、そうではないことを確認してください。
よろしくお願いいたします。