2196639_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2196639_ja-JP

2196639_ja-JP

Nxp S32k312 SRAM マルチビットエラー割り込みハンドラの理解

@danielmartynek

エラー通知には ERM (Error Reporting Module) を使用しています。シングルビット エラーの場合は ISR をトリガーできますが、マルチビット エラーの場合は ISR が呼び出されません。

修正不可能なエラー イベント情報 は、マルチビット エラーを意味しますか?

SR0 レジスタ修正不可能なエラー イベント ビットが設定されていることがわかりますが、割り込み ハンドラはまだトリガーされていません。

SRAM マルチビット エラーの割り込みハンドラーを構成またはトリガーする方法を教えてください。

Re: Nxp S32k312 SRAM Multibit Error interrupt Handler Understanding

こんにちは@Anitha7さん

これについてはすでにここで議論されています:

https://community.nxp.com/t5/S32K/NXP-s32k312-SRAM-マルチビットエラー/mp/2196733#M54041


BR、ダニエル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 09:51 AM
更新人: