之前,我没有使用 Rappid。我不确定这个软件是否还能使用。因此,我想问问是否有其他软件可用?不少
你好@jfm2
Rappid 引导加载器是过时的软件,已不再维护,最后一个版本已有 10 年历史。
我们为 S32K1 设备的引导加载程序提供以下资源:
使用 UART 的 “S32K1xx 引导加载程序” 应用笔记:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12218.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12218SW.zip
应用笔记 “S32K1xx 固件更新” 讨论 A/B 交换和使用 CAN:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12323.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12323SW.zip
我们为 S12Z、S32K1xx 和 S32K344 提供了 UDS 引导加载程序演示:
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099
请注意,这是非官方演示版,仅按原样提供,不提供任何保证和支持,不是生产代码。它使用 CAN 和 LIN。
如果您正在寻找生产代码,有一些第三方提供闪存引导加载程序,例如
https://www.vector.com/int/en/products/products-a-z/embedded-components/flash-bootloader/
此致,
Lukas