2186424_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2186424_ja-JP

2186424_ja-JP

MDBにプログラムをロードしようとすると問題が発生する

こんにちは、


Simulinkin バージョン 2022b のモデルベース デザインで「s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct」の例を使用しています。キット MCSPTE1AK344 にロードしようとすると、うまくロードできず、結果が得られません。さらに、.mexファイルはそれは間違っているので、誰かが .mex でプロジェクトを提供できますか?

JonAnder_Amante_0-1760514649079.png


何か解決策を教えていただけますか?


ありがとうございました。

Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、


残念ですが、S32K344-T172 回路図で電圧を確認できます。ブロック図もあります。

stefanvlad_0-1761054124375.png


S32K3X4EVB-T172評価ボードから新しいボードを注文できます

または、新しいS32K312MINI-EVB評価ボードを注文することもできます。


よろしくお願いいたします。

ステファン V.

Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、


今日、プロジェクトをロードしましたが、突然 LED が消え、チップ FS26 が熱くなり始めたSO、ショートしてしまったかどうかわかりません。

Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、


FreeMASTER プロジェクトはベアメタルのS32K3 モーター制御 SW の例から取得されているため、一部の変数は Simulink モデルに実装されていないため、「?」と表示されます。


セットアップに関してどのような問題がありましたか?CANフィードバックをいただけますか?


また、このトピックを閉じるには、問題の解決に役立ったトピックの「解決策として承認」ボタンを押すことをお勧めします。


よろしくお願いいたします。

ステファン V.

Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、


エンジンを正常に回転させることに成功しましたが、疑問があります。freemaster を開くと、問い合わせのある変数がいくつかありますが、その理由はわかりません。

JonAnder_Amante_0-1760947261551.png

JonAnder_Amante_1-1760947279395.png

よろしくお願いいたします


Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは@JonAnder_Amante


開いたFreeMaster S32K_PMSM_Sensorless.pmpxファイルはMBDT S32K3ツールボックスからのものではなく、C:\NXP\MC_DevKits\MCSPTE1AK344\sw\ MCSPTE1AK344_PMSM_FOC_2Sh_llのベアメタルCコードからのものです。


S32K3\src\S32K3_Examples\mc\PMSM\ s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ctから MBDT S32K3 ツールボックス プロジェクトを使用します。

  • モデルs32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct .mdl を開き、CTRL+B を押してビルドしてデプロイします。
  • または.elfをフラッシュすることもできますS32K344ボード上のファイルをMatlabコマンドでダウンロード: >> mbd_s32k3.nxp.download.jtag('s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct.elf','S32K344')
  • 対応するFreeMasterファイルを開きます: s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct . pmpx stefanvlad_1-1760629608356.png

次に、下の写真のように、S32K344-T172 ボードとの接触を良くするために、GD3000 ピン ヘッダーを押すようにお願いしました。

MCTPTX1AK344 Press on Headers Pins.png

 

3 番目に、以下のように GD3000 ボードに 12V 電源をコネクテッドしましたか?

 


CAN、ボードとセットアップの写真を送っていただけますか?

上記の手順を実行しましたか?


Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、

すべてのコネクテッドはうまく行っていますが、同じ問題が発生します。SO、LED は常に赤になります。さらに、フリーマスターのインターフェースを見ると、現在の Ia と現在の Ib で異なる問題が発生しています。

JonAnder_Amante_0-1760623988330.png


Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは@JonAnder_Amante


MCSPTE1AK344入門 | NXP Semiconductorsの手順に従いましたか?

3.4 電源プラグを差し込む

スイッチ SW1 OFF 位置(完全に左に回した位置)にします。

12V電源アダプターを接続する

そしてスイッチ SW1 を ON の位置(右いっぱい)にします。

EVBに電源が投入されると、電圧レギュレータに隣接する4つのオレンジ色のLEDが供給電圧(12 V、5 V、3.3 V、および1.5 V)の存在を示します。


また、ピン ヘッダーを押して、GD3000 ボードが S32K344-T172 ボードに正しく挿入されているかどうかも確認します。


よろしくお願いいたします。

ステファン V.


Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、


プログラムをロードすることはできますが、LED は常に赤のまま、青や緑に変わりません。私のプログラム例は「S32K344_mc_pmsm_2sh_S32ct」で、matlab のバージョンは R2022b です。何か解決策はありますか?

Re: Problem when I try load my project in Simulink

こんにちは、


プログラムをロードすることはできますが、LED は常に赤のまま、青や緑に変わりません。私のプログラムの例は「S32K344_mc_pmsm_2sh_S32ct」で、matlab のバージョンは R2022b です。何か解決策はありますか?

Re: Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、

以下の点に留意してください: S32 Design Studioはデバッグに使用される IDE ですが、これがなくてもツールボックスの適切な機能には影響しません。S32 構成ツールは、ピン、クロック、ペリフェラル、およびモデルの構築に必要なすべての設定を構成するユーティリティです。S32 Configuration Tools も S32 Design Studio に統合されているため、混乱を招き、誤解を招く可能性があります。ただし、現状では S32 Design Studio をインストールする必要はありません。

さらに、画像に写っているものは空ではありません。上部バーのドロップダウン メニューからAdc_Pins_MBDTという名前の機能グループを選択するだけで、ADC ペリフェラル用に設定されたピンだけが表示されます。機能グループセクションをクリックすると、必要なピンを選択できるようになります。

dragostoma_0-1760596890005.png

提示された画像は「ピン」タブのものですが、 「ペリフェラル」タブに切り替えると、個々のペリフェラルの構成設定を表示できます。同様に、変更または検査する必要があるものに応じて、ピン、ペリフェラル、またはクロックのタブを切り替えることができます。

dragostoma_1-1760597279202.png


お役に立てば幸いです。

ドラゴス



Re: Problem when I try load my program in MDB

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、


提供されたスクリーンショットにはADC_POT0ピン PTA11 がありますが、Adc_Pins_MBDT 以外を選択すると、機能グループにさらに多くのピンが表示されます。

また、ピン名を押して並べ替えると、使用されている緑色で強調表示されたピンがすべて表示されます。

stefanvlad_0-1760536082064.png


詳細については、 MR-CANHUBK344のデジタル入力/出力の操作に関する包括的なガイドをご覧ください - NXPコミュニティ


よろしくお願いいたします。

ステファン V.

Re: Problem when I try load my project in Simulink

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、


上記のリンクを送信しましたが、もう一度、ここにあります: https://www.pemicro.com/downloads/download_file.cfm?download_id=53


よろしくお願いいたします。

ステファン V.

Problem with my Kit MCSPTE1AK344

こんにちは、


申し訳ありませんが、重要な質問があります。モデルベース デザインで Simulink を使用していますが、アプリケーション S32 Design studio をインストールしていません。MCSPTE1AK344 キットを購入し、「S32K344_mc_pmsm_2sh_s32ct」というプロジェクトの例をコンパイルしようとしています。コンパイルは成功しましたが、ピンやペリフェラルの設定を開くと、何も表示されません (この画像では設定を確認できます)。構成をよく確認するために S32 Design studio をインストールする必要があるかどうかはわかりません。さらに、Simulink の Matlab では 2022b バージョンを使用しているため、Matlab、Simulink、S32 Design Studio のバージョンも重要です。

JonAnder_Amante_0-1760526060297.png


皆様ありがとうございました。

Re: Problem when I try load my program in MDB

こんにちは、


解決策は見つかりましたが、別の問題があります。プロジェクトをデバッグしましたが、先ほど説明した例では、ピンが構成されていないため、S32 Config ツールの構成は空です。例は「S32K344_mc_pmsm_2sh_s32ct」です。あなたが私をCAN助けてくれるかどうか分かりません。ありがとう

 

JonAnder_Amante_1-1760523802657.png


Re: Problem when I try load my project in Simulink

こんにちは、

すでに USB ケーブルをボードと PC にコネクテッドしていますが、デバイス マネージャを確認しましたが、PE マイクロ ドライバは見つかりません。どれをインストールする必要があるか教えていただけますか?

ありがとう、







Re: Problem when I try load my project in Simulink

こんにちは、 @JonAnder_Amanteさん、


S32K3用のMBDTをご利用いただきありがとうございます。

MCSPTE1AK344入門 | NXP Semiconductorsの手順に従うことをお勧めします。

ボードとPCにUSBケーブルをコネクテッドしましたか?

3.5 デバッガケーブルを接続する

マイクロUSBケーブルを J40 オンボード S32K3 デバッガーを介してデバッグするためのコネクタ。

 

はいの場合は、デバイス マネージャを開いて、PEMicro が OpenSDA デバッグ ドライバおよび OpenSDA CDC シリアル ポートとして表示されるかどうかを確認できます。

stefanvlad_2-1760519200655.png

そうでない場合は、 PEmicroハードウェアインターフェースドライバ、v.12(7/8/10/11)から最新のPEmicroドライバをインストールする必要があります。


よろしくお願いいたします。

ステファン V.


Re: Problem when I try load my project in Simulink

エラーを表示しようとすると、次のようになります:

JonAnder_Amante_0-1760431043698.png


Problem when I try load my project in Simulink

こんにちは、

キット MCSPTE1AK344 を購入しましたが、ロードしようとすると別の問題が発生します。「 s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct」というプロジェクトを開いたのですが、いつも同じエラーが発生します。ロード手順を試してみましたが、何も表示されません。

JonAnder_Amante_0-1760430742948.png

ありがとうございました。


ジョン・アンダー・アマンテ


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:41 AM
更新人: