您好,
我仍然遇到这个问题,如果有人能提供帮助,我将不胜感激。
我在 Matlab 2022b 上使用 MBDT 1.5
谢谢您,
西蒙
你好,@simon98、
我们最近发布了该工具箱的新版本( 适用于 S32K3 版本的基于模型的设计工具箱 1.7.0 )。你能否下载并升级到这个版本的工具箱,然后重试确定问题是否仍然存在?
请与我们联系进展情况。
顺祝商祺!
德拉古
你好@Naresh2000、
您看到的信息是预料之中的。最新的 M BDT 电池管理系统 工具箱目前仅通过 MBDT S32K3xx 1.4.0 进行验证。它尚未与 MBDT S32K3xx 1.7.0 兼容,因此 Simulink 会提示您切换回 1.4.0 版本。
因此,这取决于您的使用情况:
简而言之,最新的可用电池管理系统版本目前仅适用于 S32K3 xx 1.4.0平台。未来的电池管理系统版本中将支持较新的 S32K3xx 版本。
希望现在很明确了。
顺祝商祺!
德拉古
你好、
SBC 驱动程序与 RTD 兼容。查看 SBC 发行说明,了解 RTD 版本支持什么。如果要使用特定的 RTD 版本,则可能需要安装相应的 SBC 版本,反之亦然。
例如,如果我没记错的话,使用 RTD 7.0.1 需要使用 SBD 驱动程序 6.0.0。
您好
西蒙
首先,非常感谢@dragostoma迅速而有用的回复,这非常有用。
我无法在 S32 配置工具中找到 CDD_Sbc_fs26 驱动程序 。经过研究,我了解到 MBDT 限制在 S32CT 中安装新软件,以防止用户破坏工具链。
在找到这个之前,我尝试使用 “帮助” → “安装新软件” 通过 S32 Design Studio 安装 FS26 软件包。然而,重新打开 Simulink 并检查 S32CT 后,CDD 驱动程序仍然不可用。看来S32设计工作室和Simulink S32配置工具是独立运行的,不共享已安装的组件。
作为一种解决方法,我从电池管理系统示例项目中复制了 FS26 初始化块。但是当我尝试构建、部署和启动模型时,我遇到了以下错误:致命错误:cdd_sbc_fs26.h:无此文件或目录
我正在使用较新的版本,即 MBDT S32K3xx 1.7.0,但是 Simulink 显示提示说 MBDT 电池管理系统 1.2.0 不支持 1.7.0 版本,并建议切换到 MBDT S32K3xx 1.4.0。在这种情况下,我该怎么办?