亲爱的恩智浦团队,
我想知道,如果我不将下图中给出的外部迹线从 CDD_CORE / VOUT_CORE 连接到 VDD_CORE,会出现什么问题。
我以为是一样的,所以没有从外部电路连接。会有问题吗?
我遇到了一个奇怪的问题,能告诉我是什么原因吗?
当电压从 3.1V 降到 3V 时,射频下降。
MCU 似乎能正常工作,因为我们实现了 LED 闪烁。
在某些情况下,如低于 2.5V 时,MCU 可以工作,但射频输出是错误的。
在某些情况下,例如电压低于 2.5V 时,MCU 会完全停止发送数据,我们可以看到大约 7/8/9/12mA 的持续功耗。
我无法理解,因为当我们降低电压或低电压时,总是会出现这种情况。
KW45B41Z-EVK KW45 BLE-NFC
如果两个引脚都是内部连接的,会有问题吗?
你好
希望你一切顺利。
您在设计中使用的电源配置是什么?您是如何为 VDD_RF 供电的?
有关最常见的电源配置和注意事项,请参阅 AN13831 KW45/K32W148-电源管理单元硬件第 3 节 " KW45/K32W148 电源配置 "。
请注意,您的应用程序要求的任何电源配置都必须符合每个功率域的直流电压要求,该要求在第 2.2 节 " 电源域速率 " 中规定
内部稳压器输出由 VDD_CORE/VOUT_CORE 提供,稳压器输入由 VDD_CORE 提供。强烈建议在外部连接引脚以及适当的去耦电容,以提供反馈路径并保持电压稳定性。
您可以在这篇文章中找到我们的最低物料清单演示文稿,了解推荐的电容值和其他硬件建议:使用 KW 45(汽车)或 K32W1/MCXW71(物联网/工业)首次版本 PCB 的最佳方式
您还可以根据我们的 KW45-EVK 原理图来 确认您的 原理图 设计。
顺祝商祺!
安娜-索菲亚