2166004_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2166004_ja-JP

2166004_ja-JP

swd構成デバイスが検出されません

こんばんは、

残念ながら、フラッシュを誤ってプログラミングした後、ターゲットを見つけることがCANません。
.launchを削除してみましたファイル; カードが存在することはCAN認識しますが、もう見つかりません。
外部デバッガーがありません。ターゲットを修復するにはどうすればいいですか?

よろしくお願いいたします。

Transidico_0-1757429938631.png


Re: swd configuration no device detectedこんにちは、パブロさん。
RT1062-EVKB ボードを使用していますが、プログラムもできません。MCUXpresso IDE は CMSIS-DAP デバッガーを検出しますが、デバッグ セッションを起動すると、SWD が検出されないというメッセージが表示されます。セキュア プロビジョニング ツールで提案されたことを実行しようとしましたが、チップの検出にも失敗しました。SO、CMD を使用して強制しようとしましたが、何も機能しませんでした。何か提案はありますか?
Re: swd configuration no device detected

おはようございます、パブロさん。
どうぞよろしくお願いいたします。なんとか修理でき、カードは動作するようになりました。
なぜこのようなことが起こったのか教えていただけますか?


改めて感謝申し上げます。

Re: swd configuration no device detected

こんにちは@Transidico 、

フラッシュメモリが保護されている可能性があります。メモリが保護されているかどうか確認してもらえますか?

これは、MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用して実行 CAN。

Pablo_Ramos_1-1757633225149.png

UART ボタン (赤) をクリックします。これにより、「ターゲット プロセッサとの接続」ウィンドウが開きます。
MCU-Link USB (J13) を介してボードを接続し、テスト接続ボタン (緑) を使用して UART 接続をテストします。
フラッシュが図のように固定されている場合は、次の操作を試してください。

コマンドラインインターフェース (青) を開き、次のコマンドを実行します。
blhost -p COM37,57600 -- フラッシュ消去すべて非セキュア
注: COM ポートは設定によって異なる場合があります。

よろしくお願いします、
パブロ

Re: swd configuration no device detected一括消去コンソール: フラッシュ操作「消去」を実行しています (フラッシュ消去) - Wed Sep 10 10:16:37 CEST 2025
MCU 情報を確認しています...
ターゲットをスキャンしています...
フラッシュアクションを実行しています...
MCUXpresso IDE RedlinkMulti ドライバ v24.9 (2024年9月19日 19:34:05 - crt_emu_cm_redlink.exe ビルド 802)
( 0) リモート構成の読み取り
Wc(03)。キャッシュはサポートされていません。
C:/ユーザー/transidico/Desktop/workspace2/TB1585/Debug\MCXC242.xml にチップ XML ファイルが見つかりました
(5)リモート設定完了
既存の LinkServer プロセスに再接続しました。
============= スクリプト: MCXC_connect.scp ==============
MCXC 接続スクリプト
プローブインデックス = 1 に接続しています
このプローブ = 1
このTAP = 0
このコア = 0
DPID = 0BC11477
NRESETをアサートする
リセットピンの状態: 00
パワーアップデバッグ
MDM-AP APID: 0x001C0020
MDM-AP システムリセット/ホールドリセット/デバッグ要求
MDM-AP制御: 0x00000008
MDM-AP ステータス (フラッシュ準備完了): 0x00000036
部品は固定されています
一括消去が必要です
============= スクリプト終了 ============================
プローブファームウェア: MCU-LINK FRDM-MCXC242 (r0E7) CMSIS-DAP V3.160 (NXP Semiconductors)
シリアル番号: D3RQLYWOEAOJ0
VID:PID: 1FC9:0143
USBパス: 0001:000d:00
適切なコアを検索した後、コア0のメモリを使用する
redlink サーバー クライアント - 2000 ミリ秒後にサーバーからの応答 (op 62 へ) を受信できませんでした - タイムアウトしました (rc 138)
接続に失敗しました - EE(47): デバッグメールボックス要求が失敗しました...再試行しています
redlink サーバー クライアント - 2000 ミリ秒後にサーバーからの応答 (op 12 へ) を受信できませんでした - タイムアウトしました (rc 138)
プローブ 1 TAP 0 は TAP ID の読み取りに失敗しました - Ee(FF)。Redlink インターフェース エラー 255。
接続に失敗しました: Ee(FF)。Redlink インターフェース エラー 255。
接続してリセットしました。以前は: 未接続でした。DpID: 0BC11477。CPUID: 00000000。情報:
最後のスタブエラー0: OK
最後のスティッキーエラー: 0x0 AIndex: 0
デバッグバスが選択されました: MemAp 0
DAP 速度テストが実行されなかったか失敗しました
デバッグ プロトコル: SWD。RTCK: 無効。ベクターキャッチ: 無効。
(100)ターゲット操作に失敗しました
redlink サーバー クライアント - 警告 - サーバーからの予期しないデータ 28 バイト
デバッグセッションの終了時にエラーが発生しました - Nn(05)。DAP アクセスにおける Wire ACK 障害
操作を実行できません!
コマンドは終了コード 1 で失敗しました
Re: swd configuration no device detected

おはようございます、パブロさん。

LPC55s69のプログラミングを試みましたが、うまくいきませんでした。フラッシュメモリの一括消去も試みましたが、やはりうまくいきませんでした。

.launchファイルを削除した場合デバイスが見えます

Transidico_0-1757489076103.png

しかし、充電しようとするとデバイスが認識されません。

Transidico_1-1757489149760.png

本当にどうすればいいのか分からない。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

Re: swd configuration no device detected

この新しいファームウェアが何と関係があるのか分かりません。フラッシュを間違ってプログラムした場合、フラッシュを一括消去すると問題が解決すると思います。コンソールからの変数を使用してフラッシュをプログラムし、コンソールが突然シャットダウンした場合、フラッシュを誤ってプログラムしたことになります。一括消去でこの問題が解決するかどうか教えていただけますか?

ご返信ありがとうございます。

Re: swd configuration no device detected

こんにちは@Transidico 、

CAN LPC55S69 のファームウェアを更新することで問題が解決するかどうかをテストするのを手伝ってもらえますか?

次の投稿に記載されている手順に従ってください。

MCX-NとMCX-Aのデバッガーを更新する方法 - NXPコミュニティ

FRDM-MCXC242 で EVK を DFU モードに設定するには、ジャンパー JP1 を閉じる必要があります。

Pablo_Ramos_0-1757440699684.png

よろしくお願いします、
パブロ

Re: swd configuration no device detected

何が起こったのか説明しましょう。私は統合された mcxpresso コンソールを備えた frdm-mcxc242 ボードを使用しています。コンソールから挿入してフラッシュ ドライブに変数を保存する、非常にシンプルなプログラムを作成してみたいと思いました。変数をフラッシュ ドライブに 3 回または 4 回保存して読み取った後、ある時点で、前述の画面 (SWD にデバイスが利用できません) が表示されました。

外部デバッガーは使用していませんが、ボードを回復する必要があります。リセットボタンを押してPCを再起動してみたのですが、効果はありませんでした。

ボードは紛失しましたか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 12:00 AM
更新人: