2160726_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2160726_ja-JP

2160726_ja-JP

SPC5777C MSC(マイクロセカンドチャネル)バスドライバ

こんにちは、

SPC5777C で MSC バスを使用するためのドライバ / init サンプル / アプリケーションノートはありますか?

どうもありがとう、

よろしくお願いします。

Re: SPC5777C MSC (Micro Second Channel ) bus driver

過去に、マイクロ秒バスに似た構成の DSPI シリアル化をテストしました (このデバイスでは、この機能はタイムド シリアル バス TSB と呼ばれます)。

https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/Example-MPC5746R-DSPI-serialization-S32DS-Power-...

マイクロ秒バス プロトコルは SPI の追加機能で構成されます。これらを設定して前述の例に追加すると、MSC の例が得られます。

1) 内部タイマーのシリアル化

2) データ出力とクロック用のLVDS端子ペア(正と負)

3) データ形式の変更

SOUT および SCLK の場合、デバイスの RM に埋め込まれた Excel シートに従ってピンを適切に選択して構成する必要があります。

また、私はここでそれについて議論してきました:

https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx/MPC5777-DSPI-タイムドシリアルバスTSBモード/mp/1623965

私の知る限り、この構成を扱う具体的な例やアプリケーションノートは存在しません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:00 PM
更新者: