2155203_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2155203_zh-CN

2155203_zh-CN

S32K3 在 POWER 配置下的运行模式

S32K3 在 POWER 配置下的工作模式。这些工作模式有何不同。

alan_yu_0-1755688313221.png


Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

嗨,@alan_yu

逻辑分区是指由 MC_ME 单个分区控制的 SoC 块。每个 MC_ME 分区都使用 MC_ME 分区处理硬件控制一组逻辑功能。

请参阅第46.1.3章的分区:

Snag_2b037317.png

是的,您的 POWER 配置看起来没问题。

致以最诚挚的问候,
Julián

Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

另一个问题是,McuPartition0Config - McuPartition2Config 的含义是什么?

下图是我在 S32K312 中的配置。看起来还好吗?

alan_yu_0-1755739133931.png


Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

你好@Julián_AragónM

谢谢您的答复。这对我帮助很大。

我一直在使用 S32K312,只有一个内核。 因此,如果我想让微控制器进入待机状态,只需选择"STANDBY" 运行模式即可。对不对?我遇到了一个问题。当我使用 GPIO 唤醒微控制器时,微控制器会在近 10 秒后正常运行。问题出在哪里?


  

Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

嗨,@alan_yu

第 41.1.6 章S32K3XX 参考手册中描述了工作电源模式。只有两个: 运行 模式和 待机 模式。
 
不过,驾驶员可以将过渡唤醒和快速/正常唤醒的步骤分开。如果我们调用 STANDBY,驱动程序将经历SOC_PREPARE_STANDBYSOC_STANDBY CORE_STANDBY - 但我们可以单独调用所有模式。
 
例如,我们可以让 SOC 处于运行模式,而只有一个内核可以调用CORE_STANDBY,这样就可以用 WFI 停止一个内核。
 
MCU 可以通过 FAST 唤醒来代替普通唤醒。第 41.2 章介绍了快速正常待机退出。
 
至于其他选项,请参见RTD_MCU_UM.pdf
 
Julin_AragnM_0-1755707730053.png

我建议查看源代码,了解其中划分了哪些步骤。您可以参考这些低功耗示例:

致以最诚挚的问候,
Julián

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 02:35 PM
更新人: