2155203_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2155203_ja-JP

2155203_ja-JP

POWER構成でのS32K3動作モード

POWER 構成における S32K3 の動作モード。これらの動作モードの違いは何ですか。

alan_yu_0-1755688313221.png


Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

こんにちは@alan_yu

ロジック パーティションとは、MC_ME の単一パーティションによって制御される SoC ブロックを指します。各 MC_ME パーティションは、MC_ME パーティション プロセス ハードウェアを使用して一連のロジック機能を制御します。

CAN 46.1.3章を参照してください。パーティションの場合:

Snag_2b037317.png

はい、POWER 構成は問題ないようです。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

もう 1 つの問題は、McuPartition0Config - McuPartition2Config の意味が何なのかということです。これは、異なるコアを意味しますか?

下の写真はS32K312での私の設定です。大丈夫そうですか?

alan_yu_0-1755739133931.png


Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

こんにちは@Julián_AragónM

お返事ありがとうございます。これは私にとって非常に役に立ちました。

私は S32K312 を使用していますが、1コアです。SO、MCU をスタンバイ状態にしたい場合は、 「STANDBY」動作モードを選択するだけで済みます。そうですよね? そして、問題が発生しました。GPIO を使用してウェイクアップすると、MCU は約 10 秒後に正常に動作します。何が問題なのでしょうか?


  

Re: S32K3 operating mode in POWER configuration

こんにちは@alan_yu

第41.1.6章S32K3XX リファレンス マニュアルでは、動作電力モードについて説明しています。2つだけあります:走る モードとスタンバイ モード。
 
ただし、ドライバは遷移と高速/通常のウェイクアップの手順を分離できます。STANDBY を呼び出すと、ドライバはSOC_PREPARE_STANDBYSOC_STANDBY、およびCORE_STANDBYを実行しますが、すべてのモードを個別に呼び出すこともできます。
 
たとえば、SOC をRUNモードで実行し、1 つのコアだけがCORE_STANDBYを呼び出すと、WFI で 1 つのコアが停止します。
 
MCU は、通常のウェイクアップではなく、FAST ウェイクアップでウェイクアップできます。第 41.2 章では、 FASTNORMAL STANDBY の終了について説明します。
 
その他のオプションについては、 RTD_MCU_UM.pdfで説明されています。
 
Julin_AragnM_0-1755707730053.png

どのようなステップが分割されているかを知るには、ソース コードを確認することをお勧めします。以下の低電力の例をCAN参照できます。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 02:36 PM
Updated by: