S32 プラットフォーム用の S32DS のバージョンは 3.6.3 です。インストールされているS32K3用のRTDのバージョンは6.0.0です。
「例からアプリケーションを作成」を選択し、「Can_Example_S32K344」を選択します。MCAL ポートを追加したいです。ポートを追加した後、エラーが表示されます。「少なくとも 1 つの構成が必要です」および「名前は有効な C 識別子である必要があります」。しかし、エラーを修正する場所を見つけることができませんでした。
こんにちは、
ピンツールで必要なピンを追加する必要があります。官能基も適切に命名する
ところで、以下のデモを参照してください
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD600-MCAL-amp-IP-S32K3X4EVB-T172-FlexCAN-Example-...
BR、ペトル