2146783_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2146783_ja-JP

2146783_ja-JP

S32K312 ウィークアップ

NXPサポーターの皆様、こんにちは。LLD に基づいて S32K312 を使用してコード セットを構成しました。今、WKUP 機能を統合したいのですが、いくつか問題が発生しました。コードに次のコードを追加しない場合:

Power_Ip_Init(&Power_Ip_HwIPsConfigPB);
Power_Ip_GetResetReason();
Power_Ip_SetMode(&Power_Ip_aModeConfigPB[0]);
 

プログラムはスタンバイモードに入りますが、起動後に異常動作します。次のコードを追加すると:

Power_Ip_Init(&Power_Ip_HwIPsConfigPB);
Power_Ip_GetResetReason();
Power_Ip_SetMode(&Power_Ip_aModeConfigPB[0]);
 

ADC、PWMなどの他のペリフェラルインターフェースを呼び出してデータを取得すると、ハードウェアエラーが発生します。たとえば、Adc_Sar_Ip_GetConvData、Emios_Icu_Ip_StartSignalMeasurementなどです。

ペリフェラルを呼び出さなければ、プログラムは正常にスタンバイ モードに入り、起動することができます。その理由は何でしょうか?トラブルシューティングの方向性はどのようなものでしょうか?コードを共有できないことをお詫び申し上げます。ご返信をお待ちしております。

Re: S32K312 Wkup

こんにちは@ZZZZZJH 、

はい、いくつか違いがあります。通常のスタンバイ終了では、HSE と sBAF の初期化コードと HSE_FW 検証の両方が実行されますが、高速スタンバイ終了では時間を節約するためにバイパスされます。また、高速スタンバイ終了はユーザー定義のアドレスに起動し、ユーザーは Reset_Handler を呼び出して MCU を完全に初期化する前に、いくつかの重要なタスクを実行できます。

Julin_AragnM_0-1754494200655.png

詳細については、S32K3 リファレンス・マニュアルの第 41.2 章をご覧ください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: S32K312 Wkupありがとう、Julián! 上記の問題は、Power の McuPeripheral コンポーネントが有効になっていないために発生しました。これによりハードウェア エラーが発生しました。問題は解決されました。現在は、通常のスタンバイモードを使用しています。「Fast」と「Normal」には何か違いがあるのでしょうか?Re: S32K312 Wkup

こんにちは@ZZZZZJH 、

最初に切り取ったコードと 2 番目に切り取ったコードの違いはわかりませんが、POWER ドライバの構成がいくつか欠けているようです。コンポーネントが有効になっていない場合、それを初期化または使用しようとすると、ハードフォールトが発生します。

たとえば、RUN モードでは、McuPeripheral タブで ADC インスタンスと PWM インスタンスが有効になっているかどうかを確認します。

Julin_AragnM_0-1754409469175.png

また、FastStandby または通常のスタンバイ終了を使用していますか?fast を使用する場合は、ウェイクアップ後にリセット ハンドラーにジャンプして MCU を正しく初期化する必要があります。

次のコミュニティ投稿にも、低電力の構成例がいくつか記載されています。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:39 AM
Updated by: