Simulink 上の S32K3 MBDT ツールボックスを使用して ADC を構成しようとしています。
PWM トリガーに基づいてこれを設定し、外部モードを使用して Simulink スコープで結果を表示できるようにする最も簡単な方法を提案してください。
MBDT ツールボックス ライブラリに含まれる例では、表示に外部の Freemaster を使用します。また、フリーマスターを有効にするために複数のバッファや構成ブロックを使用しているようです。
外部環境との相互作用を最小限に抑えて ADC ブロックを構成するための基本的なワークフローを理解したいと思います。
こんにちは、 @shashwats さん、
S32K3 向けモデルベース デザイン ツールボックスにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ADC と PWM の構成に関する優れた入門書として、この記事 ( ADC と PWM による LED 輝度の制御) を強くお勧めします。わかりやすい説明、詳細なビジュアル、実用的なガイダンスを使用して、プロセスを段階的に説明します。基本的な ADC 構成をセットアップするための出発点として最適です。
MRCANHUB シリーズの他の記事もぜひご覧ください。ペリフェラルの構成に関する優れた概要が提供されており、トピックの理解を深めることができます。
- UART経由でデータを送信し、FreeMASTERで信号を監視
進捗状況をお知らせください。
よろしくお願いいたします。
ドラゴス