TP_RESET 引脚在挂起至 RAM 期间为低电平嗨,团队
关于 TP_RESET 引脚的一个问题是,当系统进入 "睡眠到内存 "模式时,TP_RESET 引脚为低电平。 睡眠到内存
但在进入暂停模式时,我们并没有将其置于低电平状态。
您能否向我说明一下,当系统进入 休眠状态时,是谁从 Soc 端将 TP_RESET 引脚置低的?
如何在挂起至 RAM 期间保留 GPIO 状态,以及如何在从挂起至 RAM 唤醒后重新初始化 GPIO 状态。
& lsio_gpio5 9 0x0000>;
TP_RESET 线路 (GPIO5_IO09) 在挂起至 RAM (S2R) 期间意外变为低电平
Re: TP_RESET Pin LOW during Suspend to RAM你好
这种行为由 SCFW(特别是 sc_pad_iso_t iso)处理。
这定义了键盘在电源模式(如挂起或睡眠)下的行为。可用的选项有
- ISO_FF - SC_PAD_ISO_FF
- iso_early - sc_pad_iso_early
- ISO_late - SC_PAD_ISO_late
- ISO_ON - SC_PAD_ISO_ON
这种隔离设置有助于在系统进入低功耗状态时管理电源漏电流,并确保焊盘在不使用时不会消耗不必要的电量。
请看下一篇文章:
系统控制器固件 101 - 焊盘配置服务 - NXP 社区
顺祝商祺!
Re: TP_RESET Pin LOW during Suspend to RAM你好@JorgeCas
我们目前正在研究 iMX8qxpC0mek
Re: TP_RESET Pin LOW during Suspend to RAM你好
能否请您介绍一下您使用的处理器?
顺祝商祺!