你好,需要读出 56F8323 的固件。
我能否使用《56800E 闪存编程器用户指南》?
我添加了一些克隆 MCU 的信息。你只需要读出 568323 中的 2 个文件:
1) flash 568323_flash.cfg 程序 Flash.s-rp0x 00000:0 x03fff-p0x378
2) flash 568323_flash.cfg 启动 flash.s-rp0x 20000:0 x20fff-p0x378 据我所知,数据闪存区域 (0x01000 0x01FFF) 不是那么需要它
你好@Fduch,我很高兴听到这个消息。 如有任何新问题,欢迎创建新帖。
终于解决了!需要安装 CodeWarrior for 56800E 数字信号控制器 v8.3.exe+ FLSHPROGRAMMER_V1.2_WIN32.exe,并移动到如下目录:
C:\Program Files\ Freescale\ FlashProgrammer v1.2\ bin > fflash 568323_flash.cfg 1623
0_p.s-rp0x 0:0 xfff-s-p0x378
56800E Flash 程序员 v1.1
程序 运行 时间:2025 年 7 月 21 日星期一 14:45:06
连接到本地 CCS
服务器配置为在 LP T1
端口使用并行命令转换器使用配置文件:568323_flash.cfg
配置文件中定义的 3 个闪存单元。
芯片 ID:0x01f4001d
核心 ID:0x02211004, 1 - 普通模式
将设备置于调试模式,请稍候...
读取内存:****************,完成
将设备重置为用户模式...
初始化:2907 毫秒,读取内存:3297 毫秒,退出调试:921 毫秒,总计:7125 毫秒
您的 56F8300 编程软件是什么版本,它是哪个版本的 CodeWarrior 插件?此外,您的 Windows 操作系统是什么?
我注意到日志中有" CCCSClient::Open:Connection refused" 。
可能与中央案例研究有关,请参考。 Windows 7/10:在适用于 DSC 的 CodeWarrior 上使用 USB TAP-恩智浦社区
下面是正确的 CMD 和我与你的 *cfg:
C:\JtagV2>fflash 568323_flash.cfg 16230_x.S -rx0x0:0xfff -p0x378
56800E 闪存编程器 v1.0
程序运行于Mon Jul 21 13:48:18 2025
CCCSClient::Open:拒绝连接
C:\JtagV2>
您好,我在 Codewarrior v8.3 中找到了另一个 56F8323 配置文件,能否请您再试一次?
嗯,有些行动:
C:\JtagV2>flashJtagLoader 568323_flash.cfg 16230_x.S -rX0x0:0xfff -p0x378
DSP56F801x 闪存加载器。编译于 2006 年 11 月 3 日 18:00:59。
版本 Alpha 2.0
(c) Freescale, TIC, 2006 by William Jiang
部分版权 2000-2002,Zloba Alexander
I/O 端口驱动程序启动
使用地址为 0x378 的打印机端口。
芯片 ID:0x01f4001d
在编程中重置部件后,JTAG 路径现在如下所示:
JTAG IR 路径长度:8
JTAG DR 路径长度:1 (BYPASS)
核心 ID:0x02211004 核心状态:0x0d - 调试
在编程中选择该部件的核心 TAP 后,JTAG
路径现在更改了!!!
JTAG IR 路径长度:4
JTAG DR 路径长度:1 (BYPASS)
调试请求状态:0xd - 调试
启用 OnCE 状态:0xd - 调试
启用 OnCE 成功,目标芯片进入调试模式
修剪松弛振荡器成功!,调整值 =0x026c
芯片不安全
闪存配置文件命令被忽略:target_code_sets_hfmclkd 1
闪存配置文件命令被忽略:set_hfm_config_base 0x003FF7
闪存配置文件命令被忽略:set_hfm_programmer_base 0x2F800 闪存配置文件命令被忽略:set_hfm_prog_buffer_base 0
闪存配置文件命令被忽略:set_hfm_prog_buffer_size 512
配置文件中定义的 3 个闪存单元。
下载代码失败,验证 PRAM 基地址
C:\JtagV2>
怎么了?
又见面了我又回来了......我看到我需要 flash.cfg 文件来进行操作。但 56800E Flash Programmer.exe
中没有任何 *cfg 文件,在哪里可以找到?如果要更精确一些 - flash8323.cfg
你好@Fduch、
由于这是一个 LPC 频道,如有任何其他与 DSC 相关的问题,请帮助在数字信号控制器 - 恩智浦社区上创建一个新帖子。
预先感谢您的理解。
BRs,
西莱斯特
以后肯定会有问题。为此需要进行一些调查
你好@Fduch、
感谢您的支持。
是的,您可以使用《56800E 闪存编程器用户指南》从 56F8323 读取存储器。
请下载 56F8XXXFP 软件:
适用于 mc56f832x 和 mc56f812x DSC 的 EVK | 恩智浦半导体
Celeste_Liu_0-1750990273384.png
然后打开文件 56800EFPUG,并按照 "2.2.3 查看内存 "部分的步骤操作: 打开文件 56800EFPUG,并按照 "2.2.3 查看内存 "部分的步骤操作。
Celeste_Liu_2-1750990460798.png
希望能帮到你。
BRs,
西莱斯特
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。Thank you!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------