2116014_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2116014_ja-JP

2116014_ja-JP

i.mx93 上の m33 コアに対する OpenAMP サポート

おい、

この質問は既にここで聞かれていると思います

解決済み: Re: i.mx93 上の m33 コアに対する RPMsg サポート - NXP コミュニティ

しかし、私は受け入れられた答えを理解していません。NXP のリアルタイム エッジ ソフトウェア フレームワークでは、RPSMG サポートは FreeRTOS に対してのみリストされています。

ただし、i.mx95 A7 コアは最近すでに追加されていますhttps://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/86923

私の質問は、NXP が m33 のサポートも追加する予定があるかどうかです。そうでない場合、手動でサポートを追加するには何が必要ですか?


Re: OpenAMP support for m33 core on i.mx93

Linux (A コアで実行) と Zephyr (M33 コアで実行) 間のコア間通信を有効にするには、Zephyr のopenamp_rsc_tableサンプルを出発点とすることをお勧めします。
このサンプルでは以下を活用しています:
- Zephyr 上の OpenAMP
- Linux上のremoteprocとrpmsg

前提条件

Linuxのセットアップ

  1. Linux BSP: NXP の公式 BSP を使用しますhttps://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y
  2. デバイスツリー: `-rpmsg` バリアントを使用します。例:imx93-11x11-evk-rpmsg.dts
  3. U-Boot: Linux を起動する前に `prepare_mcore` を実行する

Zephyr セットアップ(M33 コア)

openamp_rsc_table サンプルを正常に実行するには、DTS オーバーレイの `zephyr,ipc_shm` プロパティを使用して、ホスト コアとリモート コア間の共有メモリを定義する必要があります。

次に、 nxp_imx93_m33.dtsiに MU ノードを追加します。

「」
mu1: mu1@44220000 {

互換性 = "nxp、imx-mu";

reg = <0x44220000 DT_SIZE_K(64)>;

割り込み = <21 0>;

};

「」

次に、リンカー スクリプトを更新し、`linker.ld` にリソース テーブル セクションを追加します。

「」

#定義されている場合(CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE)

セクション {

SECTION_PROLOGUE(.resource_table,,サブアライン(8)) {

KEEP(*(.resource_table*))

} GROUP_LINK_IN(ROMABLE_REGION)

}

#endif

「」

i.MX93の設定調整

i.MX93 の RX および TX ID は他のボードとは異なります。`.conf` オーバーレイ ファイル内のデフォルト値を上書きする必要があります。

「」

CONFIG_IPM_IMX_MAX_DATA_SIZE_16=n

CONFIG_IPM_IMX_MAX_DATA_SIZE_4=y

CONFIG_OPENAMP_WITH_DCACHE=y

CONFIG_LOG=y

CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE_IPM_RX_ID=1

CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE_IPM_TX_ID=0

「」

サンプルPR

Linuxパッチ要件

i.MX93 で適切に動作させるには、次の Linux パッチを適用してください: https://lore.kernel.org/imx/CAEnQRZDoYvK-YXLjqbXsRAWDkHrWNOoR1OCCWxs+AfNUDuPB_w@mail.gmail.com/T/

実行前の最終ステップ

アプリケーションを起動する前に:

関連リソース

Re: OpenAMP support for m33 core on i.mx93

すべての Zephyr IPC サポートはここにあります (メイン プロセッサ上の Linux カーネル OS とコプロセッサ上の Zephyr アプリケーション)
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/samples/subsys/ipc/openamp_rsc_table/boards
社内チームから確認したところ、現時点では MPU cm33 をサポートする予定はありません。
ただし、お客様の要件を社内チームに送信しましたので、更新があればお知らせいたします。
それは申し訳ありません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:19 AM
更新者: