2110377_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2110377_ja-JP

2110377_ja-JP

S32K3 memacc は pflash 上で動作し、MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START がオンのときにハードフォールトを引き起こします。

S32K3 memacc は pflash 上で動作し、MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START がオンのときにハードフォールトを引き起こします。

RAM内のデータはpflash内のコードと全く同じです

qimaomarvin_0-1749035661787.png

qimaomarvin_0-1749035771148.png


Re: S32K3 memacc works on pflash causes hardfault when MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START is on

こんにちは、

この問題は解決しましたか?

私も同じ症状です。何かアドバイスはありますか?

よろしくお願いします。

回复: S32K3 memacc works on pflash causes hardfault when MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START is on

こんにちは@qimao-marvinさん

CAN RTD リビジョンと S32K3xx 部品番号を指定できますか?

あるいはプロジェクト全体をCAN共有できますか?


ありがとうございました。

BR、ダニエル

回复: S32K3 memacc works on pflash causes hardfault when MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START is on

私が消去して関数のバンクに実行しようとしたアドレスは、0x400000 - 0x500000 の 1 つのバンクですが、コードを RAM に入れてもハードフォールトが発生しました。ただし、0x500000 で消去すると、関数は正常に実行されます。

Re: S32K3 memacc works on pflash causes hardfault when MEM_43_INFLS_AC_LOAD_ON_JOB_START is on

こんにちは@qimao-marvinさん

S32K3xx の部品番号とプログラムするセクターを指定できますか?

CANプロジェクトを共有してもらえますか?

ハードフォールトに関して、障害に関する詳細情報を入手できますか?

次のガイドラインに従ってください。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Handling-Interrupt-DS3-5-...

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/How-To-Debug-A-Fault-Exception-On-ARM-Cortex-M-V7M-...

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K14x の障害処理/ta-p/1114447


BR、ダニエル


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:45 PM
更新者: