你好,
我想知道是否有计划更新 i.MX 8 GStreamer 用户指南?
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8-GStreamer-User-Guide/ta-p/1098942
如果能有本文档的更新版本,以反映i.MX 8 M Plus的强大功能,以及恩智浦自2020年9月编写 2.0版以来在i.MX 8M Plus设备树上游方面所做的开创性工作,那就太好了。
意愿
我赞成。我现在使用的指南是 IMX8M Mini EVK,还需要改进。
你好@Hector_Villarruel
我想知道 Marco@marcoo_antonio_franchi和 Pedro@pedro_jardim于 2020 年编写的《i.MX 8 GStreamer 用户指南》的可能更新进展如何?
i.MX 8 系列(尤其是IMX8MPLUS)的视频管道处于世界领先地位,如果能更新.MX 8 GStreamer 用户指南,以涵盖过去 5 年的进展,那将是再好不过了。
如果能知道是否有计划为 i.MX 95iMX95编写更新版的 GStreamer用户指南,那将是再好不过的了。
。
你好@威尔-罗伯逊
是的,你说得对。
非常感谢您的反馈。
BR、
赫克托五世
你好@Hector_Villarruel
恩智浦是否有可能考虑编写" i.MX 8 libcamera 用户指南" 或更新版"i.MX 8 GStreamer 用户指南"?
i.MX 8 M Plus 上的两个 MIPI CSI-2 接口以及非常强大的 ISP(图像信号处理器)、硬件视频编码器和 NPU(神经处理单元),使其拥有异常强大的视频管道,在高效处理视频和将神经网络有效应用于视频方面处于行业领先地位。i.MX 95 将继续保持这种领先地位,因此,如果能提供更多有关通过 libcamera 或 GStreamer 充分利用这些功能的文档,那就再好不过了。
非常感谢您的帮助,
Will
你好@威尔-罗伯逊
希望这篇文章对你有所帮助、
我想通知你,2020 年 9 月的 2.0 版本是"i.MX 8 GStreamer 用户指南" 的最新版本。
祝你愉快
BR、
赫克托五世