2088933_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2088933_ja-JP

2088933_ja-JP

A/B スワップ OTA アップデートを備えたデュアルアプリケーション ブートローダ - S32K3XX

Hi,

私はS32K312と協力して、A / BスワップOTA更新機能を備えたデュアルアプリケーションブートローダーを実装しています。

私は理解したいと思います:

  1. ブートローダは、リセット後にブートするイメージ (A または B) をどのように正確に決定しますか?
  2. DUALバンキングアプリケーションとブートローダーのメモリ構成は?

A/B スワップの動作に関する設計、アプリケーション ノート、メモリ レイアウトの詳細な説明があれば、どなたでもお役に立ちます。
NXPから紹介した Unified bootloader Demo - NXP Community

あなたの助けをよろしくお願いいたします!


日時:A / BスワップOTAアップデートを備えたデュアルアプリケーションブートローダ - S32K3XX

Hi @DiaDev 

ABスワップ機能は、HSEファームウェアがインストールされている場合に使用できるHW機能です。

したがって、最初のステップはHSEファームウェア(AB Swapバージョン)をインストールすることです。

HSEファームウェアパッケージは、S32K3標準ソフトウェアからダウンロードできます。

https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D

リンクをクリックして、「Automotive SW - S32K3 - HSE Firmware 」を選択するだけです。ここで、派生物の最新バージョンを検索します。


ファームウェアのインストール方法を説明するアプリケーションノートを提供します。また、 Documentation -> 安全なファイル: https://www.nxp.com/products/S32K3

「HSE FW install for S32K3xx」のドキュメント

また、HSE-B Firmware Reference Manual rev. にも記載されています。2.4 「3 HSE ファームウェアのインストール」のセクション。

 

HSEファームウェアをインストールするには、3つの方法があります。HSE-B ファームウェアリファレンスマニュアル v2.4 の「3 HSE ファームウェアのインストール」をご覧ください。
最も便利な方法は、おそらくIVTによるインストールです。次の手順が必要です。
- 0x1B000000でのプログラムHSE機能フラグ。これは、いつでもどこでも、コードまたはデバッガーで実行できます。かまいません。

- ピンクのファイルをどこにでもロードしてフラッシュします(アプリケーションと一緒に)。HSE用に予約されたエリアは使用しないでください。

- 次に、ピンクのファイルのアドレスをIVTに入れます。HSE FW RM v2.4の「14.2.2 IVT構造」を参照してください。

 

これについては、HSE DemoExamples で例を見つけることができます。

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples

次に、以下を検索します。

c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Device_Configuration\S32K344_HSE_FW_INSTALL\

 このデモでは、すべての手順を示しています。


その後、S32K3のドキュメンテーション>セキュアファイルページにも掲載されている「S32K3XX HSEおよびOTAアドバンストレーニング」を学習できます。


ここでは、パーティション(パッシブブロックとアクティブブロック)を交換する方法を見つけることができます。

https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-flash-swap-requirements/m-p/1920123/highlight/true#M38475

または、S32K3リファレンスソフトウェアパッケージに含まれているOTAデモを提供しています。

https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-REFSW-D

したがって、新しいアプリケーションをフラッシュにロードするときは、常にパッシブブロックにロードします。また、アプリケーションは常にアクティブなブロックから実行されます。アドレスは常に同じです。ハードウェアによって再マップされます。


Unified ブートローダは HSE を使用しないため、AB スワップ機能を使用しないことに注意してください。

よろしくお願いします。

Lukas


Re: Dual-application bootloader with A/B swap OTA update - S32K3XX

@DiaDevこのプロジェクトは完了できましたか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-11-2026 04:28 AM
更新者: