在最后一期中,我们将探讨“PMIC ”和“ SBC”。
首先,关于PMIC 。
PMIC是电源管理集成电路的缩写,它是一种用于管理电源的集成电路( IC ) 。
通常,PMIC包含多个电源,例如线性稳压器和开关稳压器,并且还能够监控电源的异常情况,并在预定的时间打开和关闭每个电源。
安装的电源数量和类型各不相同;例如,处理器的 PMIC大约会安装 10 个电源。
下图 摘自 NXP.jp ,显示 PCA9452 配备 了 六个开关稳压器 ( BUCKx) 和五个线性稳压器 ( LDOx)。管理这些电源的功能 是“逻辑控制”。
另一方面,下图所示的PCA9420配备了两个开关稳压器( SWx )和两个线性稳压器( LDOx)。它比PCA9452小得多。
PMIC 的优势在于将多个电源及其管理功能集成到单个 IC 中,从而无需为每个电源设计单独的电路即可轻松管理电源。
还有一些 PMIC 是预先配置好的,可以针对特定处理器进行优化,因此只需连接其中一个 PMIC 即可操作处理器。
另请参阅这篇博客文章。
接下来,我们来谈谈SBC 。
SBC代表系统基础芯片,指的是为系统提供基础的芯片(在本例中指的是集成电路) 。与电源管理集成电路 (PMIC) 类似,它具有多个电源,能够监控这些电源,并能够按预定时间开启和关闭电源。不同之处在于,它还内置了用于更大型系统控制的功能,例如通信收发器(如CAN收发器和LIN收发器)、看门狗定时器和复位控制。
除了一个开关稳压器(HVBUCK )和两个线性稳压器( HVLDOx)之外,它还具有一个 CAN FD 收发器、一个 LIN 收发器和一个看门狗定时器。
单板计算机 (SBC) 的优势在于它比电源管理集成电路 (PMIC) 具备更广泛的功能。这意味着您只需在电路板上放置一个 SBC 即可实现所需的系统,而无需像使用 PMIC 那样在电路板上排列许多单独的集成电路。
上文我们已经解释了电源管理集成电路(PMIC)和单板计算机(SBC)的优势。请选择最适合您应用场景的器件。
到目前为止,我们已经用五篇文章讲解了电源的相关知识。为了方便初学者理解,我们着重介绍了电源的工作原理,而省略了详细的操作原理和公式。
如果您想了解更多详情,请尝试使用描述中的关键词进行搜索。
以往的文章可从NXP “电源”摘要页面(日语博客)访问,请查看。
=========================
我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。
对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。
(如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。)
如果您想知道“什么是电源?”,本页总结了您需要了解的第一件事。
在第五部分中,我们将解释 PMIC(电源管理集成电路)和 SBC(系统基础芯片)。
(阅读时间:5分钟)