Hi ,
私は現在、 NXPのS32K311 を使用してプロジェクトに取り組んでおり、このMCUの ブートローダーコード例 を探しています。私は他の場所で有用な実装に出くわしました、そして私はNXPコミュニティまたは公式のリソースを通じてここで同様のものを見つけようとしています。
次のリンクは私が使用したプロジェクトです。
具体的には、私が探しているのは:
S32K311用の動作するブートローダー(できればCANベース)
フラッシュルーチン、メモリレイアウトとリンカー構成(アプリケーションとブートローダー用)、またはブートローダーのセキュリティ処理に関連するガイダンスやドキュメント
適切な クロック構成 (システム/コア/ペリフェラル用)
正しい ピンの初期化 (特に通信に使用されるUART/CANインターフェースの場合)
注意すべきスタートアップ/初期化の問題(ITCM、MPUなど)
誰かが同様のことに取り組んだことがある場合、または共有プロジェクト、SDKの例、またはGitHubリポジトリを私に示せるなら、私は本当に感謝します。
あなたの助けをよろしくお願いいたします!
Hi @DiaDev,
この投稿には、ブートローダからアプリケーションへのジャンプS32K312例がいくつかあります:例S32K312ブートローダからアプリケーションへのジャンプDS3.5 RTD300 - NXPコミュニティ。しかし、私の知る限り、統合ブートローダーはCANをサポートする唯一の例です。
評価ボードでテストする必要があるため、S32K311専用の例はありませんが、S32K312の派生モデルもかなり似ています。ユニファイドブートローダーと前に共有した例はどちらもS32K312をサポートしています。この例は自分でS32K311に移植する必要があります。
CANまたはブートローダーの実装中に問題が発生した場合は、コミュニティで質問していただければ、私たちがお手伝いします。ただし、アプリケーション自体について質問がある場合は、GitHubページ(GitHub - ecubus / EcuBus-Pro:強力な自動車ECU開発ツール)を通じて所有者に連絡できます。UDS、CAN-TP、DOIP、LIN、CAPL、HILテストなどのスクリプト(T...
Best regards,
Julián