2067548_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2067548_zh-CN

2067548_zh-CN

LPC1549 眨眼吧,该死的,眨眼吧!

我有一块单独的电路板,上面安装了 LPC1549,我正在尝试通过使用 periph_blinky 示例来熟悉 MCUExpresso。编译和刷写均成功。由于它不在开发板上,我需要重新分配 LED 引脚。在systick.c文件中很清楚。设置LED引脚的文件:

Board_LED_Set(0, false);

Board_LED_Set(1, true );


但是,我找不到引脚的定义位置。在哪里可以找到引脚“0”和“1”的定义?我需要将它们更改为 PIO0_22 和 PIO0_23。

谢谢您!

Re: LPC1549 blink darn you, blink!

@DanielLongo

你可以在 board.c 文件中找到它。

Harry_Zhang_0-1782879080472.png


默认引脚“0”和“1”为25 3

如果你想将它们更改为 PIO0_22 和 PIO0_23。
你只需要改成
#define MAXLEDS 3
static const uint8_t ledpins[MAXLEDS] = {22, 23, 1};
static const uint8_t ledports[MAXLEDS] = {0, 0, 1};

希望这对您有所帮助。

BR

哈里

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 03:26 AM
更新者: