我有一块单独的电路板,上面安装了 LPC1549,我正在尝试通过使用 periph_blinky 示例来熟悉 MCUExpresso。编译和刷写均成功。由于它不在开发板上,我需要重新分配 LED 引脚。在systick.c文件中很清楚。设置LED引脚的文件:
Board_LED_Set(0, false);
Board_LED_Set(1, true );
但是,我找不到引脚的定义位置。在哪里可以找到引脚“0”和“1”的定义?我需要将它们更改为 PIO0_22 和 PIO0_23。
谢谢您!
你可以在 board.c 文件中找到它。
Harry_Zhang_0-1782879080472.png
默认引脚“0”和“1”为25 3
如果你想将它们更改为 PIO0_22 和 PIO0_23。
你只需要改成
#define MAXLEDS 3
static const uint8_t ledpins[MAXLEDS] = {22, 23, 1};
static const uint8_t ledports[MAXLEDS] = {0, 0, 1};
希望这对您有所帮助。
BR
哈里