LS1028ARDBの消費電力(Vdd)を監視したいのですが。デバイスにはINA222電流モニタがいくつかあり、I2Cを介してクエリを実行して消費電力を計算できるようです。これに関する情報を見ています(https://docs.nxp.com/bundle/GUID-487B2E69-BB19-42CB-AC38-7EF18C0FE3AE/page/GUID-3B61CB66-10E4-4255-8...ページとパワーモニターユーザーマニュアル」セクション。
INA222デバイスから出力を得るために何をする必要があるのか、私にはよくわからないようです。LSDKにlm-sensors bashツールをインストールしましたが、「センサー」を実行すると、2つの温度デバイスしか表示されません。NXPが提供する指示が、追加のI2Cドライバーをインストールするように指示しているのか、どこかで設定ファイルを編集するように指示しているのかわからないようです。
私のデバイスでは電力監視がサポートされていますか、また、電流やワット数の出力をどのように読み取ることができますか?
解決策については、 https://community.nxp.com/t5/Layerscape/Building-kernel-and-deploying-to-device-for-LS1028ARDB-kerne...を参照してください。
ありがとうございます!
であなたをサポートします
SENSORS_INA2XX=yですか、それともCONFIG_SENSORS_INA2XX=yですか?
また、flex-builderファイルシステムのどこに編集するカーネル設定がありますか?
また、menuconfig GUIのどこにこれら2つの設定オプションがありますか?