你好
我们最近购买了一块 S32K396-BGA-DC1 评估板,用于评估未来项目的 S32K396 MCU。
由于我们将使用 Simulink 模型进行应用程序开发,因此我尝试使用 MBDT 工具箱。
我可以毫无问题地安装工具箱,但我无法运行 s32k3xx_dio_ebt 示例。
我认为我已经在模型参数中设置了正确的目标
我正在使用安装在板上的“Open SDA”调试器。跳线 J16、J17、J18 和 J19 已相应设置。该电路板通过 USB 连接到我的笔记本电脑(电路板上的 USB 连接器旁边有绿色 LED 灯)。
模型下载参数设置如下
模型已建立,但当 Simulink 尝试将代码加载到开发板中时,过程失败
这是日志的内容
GNU gdb (GDB src=g2b2d27aa26 bld=gd2333b8c -vs=GDB-12-1 -L64 -W32 耳臂) 12.1
版权所有 (C) 2022 自由软件基金会,Inc.
许可证 GPLv3+:GNU GPL 版本 3 或更高版本 < http://gnu.org/licenses/gpl.html >
这是免费软件:您可以自由更改和重新分发它。
在法律允许的范围内,不提供任何担保。
输入“显示复制”和“显示保修”以了解详情。
该 GDB 配置为“--host=i686-mingw32 --target=arm-none-eabi”。
输入“show configuration”获取配置详细信息。
有关错误报告说明,请参阅:
< https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/ >。
在线查找 GDB 手册和其他文档资源:
< http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/ >。
如需帮助,请输入“help”。
输入“apropos word”来搜索与“word”相关的命令...
从 C:/Matlab/AddOn_2023b/Toolboxes/NXP_MBDToolbox_S32K3/S32K3_Examples/dio/s32k3xx_dio_ebt/s32k3xx_dio_ebt.elf 读取符号…
tcp:localhost:7224:连接超时。
当你的目标是“exec”时,你不能这样做
顺便说一下,当发生错误时,红色 LED 会亮起。
有人能帮我吗?
谢谢
文森特
很高兴听到!
我刚刚将您的附加帖子转发给了 S32 设计工作室团队。
如果您在使用 MBDT for S32K3 时遇到任何其他问题,请告知我们
谢谢!
Irina
Hello Irina,
有用 !
我知道您给我的指南,但是查看文档,我并不清楚在使用 J1 12V 电源时必须设置那些跳线。
无论如何,现在很明显我错了
顺便说一句,万一你也可以帮助我,我还有另一个关于在 S32 Design Studio 中安装 S32K396 支持包的案例: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fail-to-install-S32K396-development-package-fails/mp/2053684#M4632...
非常感谢你的帮助
此致
文森特
感谢您提供的图片。我注意到,您的主板上的 J4、J6 和 J7 位于 1-2 位置,对应于 JP1 电源,如S32K396-BGA-DC1 连接器和跳线说明表所示,您可以在以下链接中找到该表
由于目前您的设置中 JP1 上没有连接,因此您需要更改跳线位置以确保 MCU 所需的电压。
为此,以及完整的逐步硬件设置,我建议您查看S32K396-BGA-DC1 评估板入门指南,以便能够根据您的硬件设计设置电源,并正确配置电路板上所有必要的跳线。
如果这有帮助,请告诉我们,
Irina
Hello Irina,
感谢您的努力。
当我的电路板仅通过 J1 连接器供电(未连接 USB)时,只有 D4 LED 亮起。D1、D2 和 D3 保持关闭状态
当 USB 电缆连接时,即使 J1 未连接,D30 LED 也会亮起
当 USB 和 J10 都连接时,我仍然只有 D4 和 D30 处于打开状态。我正尝试以这种状态下载代码。
如您所见,D2、D3 和 D4 始终处于关闭状态。这是个问题吗?
谢谢
此致
文森特
您的下载设置似乎正确,因为您选择使用 JTAG 将代码下载到 FLASH 存储器中。
我已尝试在我的设置上运行该示例,我想提一下我已采取的步骤:
- 通过 12V CON_1_PWR J1连接器为电路板供电,
- 通过SW10启用外部电源,将其切换到1-2位置(请注意,根据电路板的原理图, J3也需要放置在 1-2 位置)
执行这些操作后, D1、D1、D3、D4 LED(MCU 电源输入指示灯)也应亮起。
您能否告诉我们,按照这些步骤操作后,除了电路板上 USB 连接器旁边的 LED 灯亮起之外,MCU 电源输入指示灯是否也亮起?
谢谢!
Irina
Hello Irina,
非常感谢您的帮助。
我已经更改了“配置项目模板”
我也下载并安装了 PE Micro 驱动程序(并重新启动了计算机),但不幸的是它并没有解决问题。
您能否确认我的“下载”设置是否正确?
连接失败后,我注意到日志中有一些有趣的东西
这是否意味着 MCU 已在运行?
该板是全新的,所以我猜没有可以在闪存中运行的代码
是否有任何跳线需要设置以告诉 MCU 从 JTAG 而不是闪存启动?
再次感谢您的帮助
此致
文森特
通过查看您遇到的错误,我认为问题可能与缺少PEmicro 硬件接口驱动程序安装有关。这些驱动程序对于使用板载 OpenSDA 调试器是必需的。
您能否检查这些驱动程序是否已安装?如果没有,您可以从 PEmicro 官方网站下载并安装它们。
此外,如果您打算使用 S32K396-BGA-DC1,您可以直接选择我们为该板提供的默认配置项目,因为 S32K396-Q289 选择与 EVB 的 BGA-DC 版本相匹配。根据该板的硬件特性,为 S32K396-BGA-DC1 提供的配置项目启用了外设、引脚和时钟,因此从该项目开始而不是从已经选择的开始可能会很有用。
请让我们知道这是否有帮助或者是否需要我们提供进一步的详细信息。
Irina