2052174_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2052174_zh-CN

2052174_zh-CN

什么是实时时钟(RTC)芯片?(日文博客)

什么是实时时钟(RTC)芯片?


在本文中,我们将解释 RTC 的作用以及哪些类型的系统需要外部 RTC ,重点介绍 NXP 的RTC 模块产品,该产品具有最低的电流消耗和最高的计时精度。

使用外部 RTC 有以下优点:1)由于功耗较低,电池寿命更长;2)时间管理更精确;3)系统可靠性更高;4)通过附加功能提高安全性。

在文章的最后,我们还将介绍一个评估环境 (电路板+软件), 让您可以立即试用RTC 。

カレンダーと時計カレンダーと時計日历和时钟

图 1:RTC = 时钟和日历集成到系统中


时钟 + 日历


许多家用电器和小工具都具备显示时钟的功能。这些设备内置的时钟不仅用于显示当前日期和时间,还用于多种用途,例如作为定时器自动开关机,以及记录日志以进行调试和系统管理。

这种时钟功能是通过称为实时时钟( RTC ) 的电路实现的,该电路可以内置于微控制器或处理器中,也可以通过外部 RTC 芯片实现。

RTC 使用其自身晶体振荡器产生的时钟来计时。通过计数器对该时钟进行计数,即可得出当前时间和日期[图 2]。

スクリーンショット 2025-02-27 13.11.35.png

图2:实时时钟 (RTC) 内部结构。晶体、振荡器、计数器和接口


实时时钟(RTC)内置于微控制器和处理器中。


许多微控制器和处理器在其芯片中内置了 RTC 电路[图 3]。

只要这些微控制器或处理器获得电源,即使芯片处于睡眠或断电等非活动状态,RTC 也会继续更新指示当前时间和日期的值(计数器值) 。

这些功能使系统能够在设定的日期和时间准确启动,或者准确记录 RTC 电路断电期间发生的事件的时间。

スクリーンショット 2025-02-27 13.19.31.png

图 3:内置于微控制器中的 RTC(例如: MCXN94x/MCXN54x )


保持 RTC 运行:功耗


例如,要实现定时开关电源的功能,设备必须能够在设定的时间操作电源开关。因此,设备内部必须持续记录时间信息,并且必须有机制确保实时时钟(RTC)不会断电。

为了使实时时钟 (RTC)在主电源关闭时也能运行,必须始终由电池供电。如果设备没有电池,则应为 RTC 提供备用电源,例如纽扣电池或超级电容器[图 4]。

由于实时时钟 (RTC) 会不断消耗电池电量,因此降低电流消耗非常重要。

PCF2131-ARD-ANGLE1.png

图 4:RTC 评估板示例。PCF2131/PCA2131 Arduino ® Shield 评估板包含一个内置纽扣电池作为备用电源。


时间重新同步:时间精度


启动实时时钟 (RTC) 时,必须设置当前时间。此初始设置可确保 RTC 保持正确的当前日期和时间。如果不进行初始设置,RTC 将继续更新自其重置时的默认日期和时间以来经过的时间。

当前日期和时间可以由用户手动设置(通过按按钮等),也可以通过网络与 NTP 服务器自动同步,或者与 GPS同步。

初始设置完成后,即使主电源关闭,只要实时时钟 (RTC) 继续通电,它就会使用自身的时钟持续更新时间。该时钟的精度决定了时间的精度。时钟精度受多种因素影响,主要因素包括晶体振荡器的精度、振荡器电路的匹配度以及温度。

如果设备频繁开机且每次都能重新同步时间,则可能不需要高精度。但是,如果设备长时间关机,或者系统无法访问 GPS 或时间服务器,则需要一个精度满足系统要求的实时时钟 (RTC) 。


使用外部实时时钟的优势


如果您正在构建的系统使用微控制器或处理器内置的 RTC 就能正常工作,则无需使用外部 RTC芯片。

但是,如果您需要最大限度地延长电池寿命或保持准确的时间,则需要外部 RTC [图 5]。

スクリーンショット 2025-02-27 13.33.26.png图 5:使用外部实时时钟的系统。除实时时钟外,其他所有设备的电源均可关闭,以降低功耗。

 

使用外部实时时钟有四个主要优点。让我们一起来看看。

  • 优势一:延长电池寿命(降低整个系统的功耗)

  • 优势二:精准的时间管理

  • 优势三:可靠性提高

  • 优势 4:附加功能


优势一:延长电池寿命(降低整个系统的功耗)


对于内置于微控制器/处理器中的实时时钟

微控制器和处理器的设计和优化都针对其主要功能:控制和计算能力。这种优化也包括功耗优化,从而提高处理效率。
这些芯片还具有“睡眠”和“关机”模式,旨在通过仅在不需要处理时保持必要的功能来降低电流消耗。

例如,恩智浦半导体最新的MCX系列微控制器具有“深度掉电”功能,此时仅保持内置实时时钟(RTC)运行。此时的电流消耗因芯片型号而异。易于使用的通用微控制器MCX-A系列功耗仅为几百纳安,而处理能力更强的MCX-N系列则功耗为微安级。这些例子中的电流值可以说“相当低”,但如果需要更低的功耗,则需要使用外部RTC。

使用外部实时时钟

另一方面,RTC 芯片的电流消耗因产品而异,例如,电流消耗最低的PCF2131的电流消耗为65nA 。

图 6 显示了上述微控制器/处理器在当前功耗和掉电模式下的对比。这种差异有助于延长电池寿命。

即使不需要更长的使用寿命,较小的电池也能节省空间,使设备更小,并降低成本。

スクリーンショット 2025-02-27 13.53.20.png

图 6:维持 RTC 运行所需的流动比率(与我公司相比)


优势二:精准的时间管理


实时时钟 (RTC) 的计时基于 32.768kHz 的振荡器。振荡器频率的偏差会导致精度下降。造成精度下降的主要因素是晶体振荡器和振荡器电路的变化,以及温度的变化。

对于内置于微控制器/处理器中的实时时钟

微控制器/处理器内置的实时时钟 (RTC) 所使用的振荡频率精度通常约为 ±100 ppm。这 ±100 ppm 表示 32.768 kHz 频率的偏差量,直接对应于“时钟提前/延迟”。顺便一提,如果将这 ±100 ppm 转换为月差,则为:

±100 * 10 -6 [精度] * 60 [秒] * 60 [分钟] * 24 [小时] * 31 [天] = ±259.2 [秒]

这意味着一个月内可能会有最多四分钟的增减。

除非系统经常开启并且每次都能重新同步时间,否则可能会出现如此大的差异。

使用外部实时时钟

根据所需的精度,外部实时时钟 (RTC) 可从多种型号中选择,包括内置晶体振荡器的模块化型号和内置温度补偿电路的型号。恩智浦 (NXP) 最精确的 RTC 是PCF2131 ,它是一款内置晶体振荡器和内置温度补偿电路的模块化型号,在 -40°C 至 +85°C 的整个工作温度范围内,可保证 ±3 ppm (典型值) (月误差 ±7.8 秒)的精度 [图 7] [图 8]。

对于仅使用实时时钟芯片的产品,精度取决于所使用的外部晶体振荡器。恩智浦的实时时钟产品允许您通过软件微调时钟频率。スクリーンショット 2025-02-27 13.56.21.png

图 7:RTC 模块内部结构:PCF2131、PCA2131

 

スクリーンショット 2025-02-27 14.04.15.png

图 8:PCF2131 RTC 模块的温度补偿。单晶单元的振荡频率特性随温度呈抛物线变化。

 

优势三:可靠性提高


如果外部实时时钟具有与系统电源分开的备用电源(例如纽扣电池),则可以保护时间信息免受系统复位和断电的影响,从而提高系统可靠性。


优势 4:附加功能


一些外部实时时钟 (RTC) 具有附加功能。例如,PCF2131 和 PCF85263A 等型号具有时间戳功能,可在 RTC 使用备用电源运行时记录事件。这使得 RTC 能够在主电源关闭时记录诸如设备外壳的打开和关闭等事件,从而方便现场维修和增强安全功能。

时钟输出也是一项可选功能。某些产品可以输出分频至 32.768 kHz 的时钟信号。许多具备此功能的产品允许用户将频率(分频比)设置在 32.768 kHz 到 1 Hz 之间。

中断也是一项可选功能。您可以选择每秒或每分钟生成周期性中断、设置警报,甚至为事件添加时间戳。利用这些功能,您可以创建根据需要唤醒系统的函数。

外部RTC类型


恩智浦提供种类丰富的外部实时时钟 (RTC)。您可以在恩智浦产品选择器页面找到理想的 RTC。该页面详细介绍了各种选项,包括模块或分立芯片、接口类型以及适用于汽车应用的功能。


晶体振荡器内置模块型(高精度、低功耗)


在 RTC 产品中,精度最高、功耗最低的产品是PC F 2131 (一款内置石英振荡器的模块产品)和PC A 2131 (一款具有相同功能的汽车级产品)。

两款产品的工作温度范围均为-40°C至+85°C,精度为±3ppm (典型值) ;而车规级版本具有更宽的温度范围,在85°C至105°C范围内保证精度为±8ppm (典型值) 。非车规级PCF2131在3.3V电源下功耗为65nA (典型值) ,而车规级PCA2131功耗为106nA (典型值) 。


在带有外部晶体振荡器的产品中,有PCF85063TP ,它只有最基本的功能,但也有一些产品具有各种附加功能[图 9]。

スクリーンショット 2025-02-27 15.02.44.png

图 9:PCF85063TP 内部寄存器:由于其功能仅限于最基本功能,因此寄存器大小仅为 11 字节。其中,4 字节用于控制和状态监控,其余 7 字节提供日期、星期、小时、分钟和秒等信息。

连接方式(I²C、SPI)


微控制器和处理器之间的连接可通过I²C或SPI串行总线实现。部分产品允许用户在 I²C 和 SPI 之间切换,而其他产品则根据型号固定在其中一种模式。

无论哪种情况,微控制器/处理器都通过寄存器读取控制信息和日期/时间信息。除了串行总线之外,一些设备还具有中断信号输出,根据产品的不同,可以使用一个或两个中断输出。


汽车级兼容(符合AEC-Q100标准)


恩智浦半导体提供消费级实时时钟 (RTC) 以及通过AEC-Q100认证的车规级版本。您可以在我们的产品选择页面找到这些版本。

スクリーンショット 2025-02-27 15.14.01.png

图 10: RTC 产品选择器页面


我们来试试吧!

boards4.jpg

图 11:支持 RTC 的 Arduino ®扩展板评估板:PCF2131-ARD、PCF85063TP-ARD、PCF85063AT-ARD 和 PCF85263ATL-ARD

 

恩智浦提供多种评估板,包括实时时钟(RTC)评估板,方便您立即试用每款产品。对于实时时钟,我们提供一款Arduino ®扩展板,可与各种恩智浦微控制器评估板配合使用进行评估。

此外,我们还分发了与 Arduino ® UNO 系列及其他设备兼容的开源 Arduino ®示例程序/类驱动程序。同时,我们也提供与各种微控制器兼容的 MicroPython 代码。

有关 RTC 兼容的 Arduino ®扩展板评估板的详细信息, 请参阅 本文底部附件中的 Arduino Shield Introduction Document-20250227.pdf 。

スクリーンショット 2025-02-27 15.56.04.png

图 12:“ Arduino Shield Introduction Material-20250227.pdf ” 第 4 页


参考资料



更新日志:
2025年3月3日:第一版


=========================

我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。
对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。
(如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。)

不仅市面上有很多实时时钟 (RTC) 芯片可供选择,而且微控制器和处理器也内置了该功能。
在本文中,我们将解释从“什么是RTC?”到“使用外部RTC芯片而不是内部RTC有什么好处?”以及“应该如何选择它们?”等所有内容。

界面介绍日本博客
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-23-2025 09:34 AM
更新者: