2026360_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2026360_zh-CN

2026360_zh-CN

imx93-lpm 探测失败

你好 ,

我们面临 imx93-lpm 探测失败错误。

LPM 的 DTS 文件:-

 
&lpm {
soc供应=<&buck1>;
状态 = “好的”;
};

监管机构{
巴克1: 巴克1 {
调节器名称 = “BUCK1”;
调节器最小微伏 = <650000>;
调节器最大微伏 = <2237500>;
调节器启动;
调节器始终开启;
调节器斜坡延迟 = <3125>;
};


imx93.dtsi 变化:-

lpm:imx93-lpm{
兼容=“nxp,imx93-lpm”;
regmap = <&ddrmix_blk_ctrl>;
时钟=<&clk IMX93_CLK_M33>,<&clk IMX93_CLK_WAKEUP_AXI>,
<&clk IMX93_CLK_NIC_AXI>,<&clk IMX93_CLK_MEDIA_AXI>,
<&clk IMX93_CLK_A55_PERIPH>,<&clk IMX93_CLK_A55_CORE>,<&clk IMX93_CLK_ML>,
<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0>,<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>,
<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1>,<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD2>,<&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD2_DIV2>;
时钟名称 = “m33_root”、“wakeup_axi”、“nic_axi”、“media_axi”、“a55_periph”
“a55_core”,“ml_axi”,“sys_pll_pfd0”,“sys_pll_pfd0_div2”,
“sys_pll_pfd1”,“sys_pll_pfd1_div2”,“sys_pll_pfd2”,
“sys_pll_pfd2_div2”;
状态=“已禁用”;
};


如何解决这个问题?
LinuxYocto Project回复:imx93-lpm 探测失败

嗨志明,

在将 DRAM 数据总线用户输入更改为我们的自定义板设置时,我们可以毫无错误地运行测试

谢谢你的帮助。


回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

请检查数据总线顺序并尝试调整驱动程序强度和 ODT 直到测试通过。

 

Snipaste_2025-02-06_15-50-56.jpgSnipaste_2025-02-06_15-50-56.jpg



此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

Hi ,

从我们这边来看,这是受限制的,您能否单独提及哪部分链接 LPDDR4,我们将分享屏幕截图。请说明您需要哪个部分?

回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

进一步解决该问题需要检查硬件设计原理图,建议您创建硬件相关的SFDC案例,这样上传文件更能保护您的隐私。

如果您认为在社区中上传原理图没有问题,请将其作为附件上传。

此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

你好 ,

我按照下面的链接配置了 DDR 设置,在尝试在我的主板上运行测试时出现以下错误,请建议我采取任何修复步骤。

ddr1.pngddr1.pngddr2.pngddr2.png

回复:imx93-lpm 探测失败

Hello,

此链接是关于 evk 板上的 ddr 测试。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/Config-Tool-Introduction-and-Use/ta-p/19...


如果您使用不同的 i2c 线,请参考此链接:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/使用DDR配置工具配置不同的PMIC-I2C总线/ta-p/1841727


此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

如何通过连接我们的主板和测试来设置自定义主板配置并测试 DDR 配置工具,请提供自定义主板设置以供 ddr 配置工具在我们的主板上进行测试?


回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

抱歉回复晚了,我们刚刚结束假期。

请在配置工具中设置频点数

 
 

Snipaste_2025-02-05_09-28-05.jpgSnipaste_2025-02-05_09-28-05.jpg



此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

嗨志明,

我们发现在 lpddr4x_timing.c 中我们的主板文件只添加了一个 FSP 支持,在 EVK lpddr4x_timing.c 中文件有三个 FSP 支持,您能帮我如何为我们的定制板 imx93 添加剩余的两个 FSP 支持,如何在 DDR 配置工具中设置我们的定制板设置。

回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

这里的DVFS是关于DDR控制器的,而不是pmic。错误来自 imx-atf/plat/imx/imx93/ddr/dram.c中的函数 dram_dvfs_handler

请检查您生成的时序文件,检查是否有 struct dram_fsp_cfg


此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

这里我们有 imx93-evk 板,我们有我们的 imx93 自定义板图像,在该图像中,我们刚刚将 EVK 的 Uboot 闪存到我们的 yocto 图像中,并在 imx93-evk 板中启动图像,因为 lpm 驱动程序上没有错误,您能帮助解决什么问题?

回复:imx93-lpm 探测失败

你好 ,
我们使用的是 MT53E1G16D1ZW/TFBGA-200 {DDR} 芯片,我们的 imx93 定制板使用的是 nxp-pca9451 pmic 芯片,我们已经在 pmic 文档中检查过,imx93-evk 不支持 DVFS,但对于 imx93-evk 没有错误,但在我们的定制板中出现了错误。

arka_0-1737378870783.pngarka_0-1737378870783.png


回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

EVK板上没有这样的日志。-22 是 - EINVAL。在 imx93_lpm.c 驱动程序中,此错误来自 ATF DDR 回调。关于 DDR 的 smccc 错误表明您可能使用了不同的 DDR,需要确认该 DDR 是否支持 DDR DVFS。

Zhiming_Liu_0-1736825002053.pngZhiming_Liu_0-1736825002053.png

请针对此问题创建一个销售案例。



此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

Hi ,


我们使用 yocto scraphgap 6.6-y yocto 版本。

回复:imx93-lpm 探测失败

你好,

请分享bsp版本。从您附加的 dts 来看,它与 EVK 板 dts 相同。

此致,
志明

回复:imx93-lpm 探测失败

错误日志:-
imx93-1pm:imx93-lpm 探测失败,错误为 -22

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:04 AM
更新者: