2022084_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2022084_zh-CN

2022084_zh-CN

问题: java.io.IOException:Script not found: ... Level:错误类型:工具错误

你好

对于恩智浦项目,我点击这个链接只是为了简单地使用示例,我完全遵循了但是 java 异常出现问题,想找到一些 MCAL 元器件和驱动程序来为 dio 或端口编写脚本,mcu... 找不到我的 codegenerator.js 的路径,但是,我的所有文件都在我的 eclispe 工作区
上,我花了 3 天时间试图解决这个问题,它非常复杂,我管理了我的驱动程序,检查了到 eclipse 的路径、

链接:https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2024-fall-2025-nxp-cup-bare-metal-drivers/s32k144-rtd-software-setup...

-我使用的是 S32DS 平台 3.5 更新版 3

-SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308_DS_Updatesite
Screenshot from 2025-01-04 13-29-44.pngScreenshot from 2025-01-04 13-25-31.pngokok.jpg

请!如果有人能帮我,我找不到问题所在,也不想再过几天独自搜索而没有问题。

Re: Issue: java.io.IOException: Script not found: ... Level: Error Type: Tool pr

谢谢您!

Re: Issue: java.io.IOException: Script not found: ... Level: Error Type: Tool pr

我遇到了同样的问题,可以确认重命名元器件的文件以使其大小写与错误打印中的大小写相匹配可以解决问题。

在 Ubuntu 上,它们位于 ~/nxp/s32ds3.5/eclipse/mcu_data/components/platformsdk_s32K3/

Re: Issue: java.io.IOException: Script not found: ... Level: Error Type: Tool pr

嗨,@土星

感谢您提供的信息和解决方法!

Re: Issue: java.io.IOException: Script not found: ... Level: Error Type: Tool pr

由于 Linux 操作系统的大小写敏感性,Linux 不支持 RTD。
要让 RTD 在 Linux 上运行,需要对文件夹进行一些更改:/nxp/s32ds.3.x/eclipse/mcu_data/Components

请阅读 "ReadmeToModifyTheRTD.txt"、我只对我的项目做了必要的改动,其他代码可能需要更多改动。好在我已经制作了 sh 文件,只需两步就能完成工作。

这只是我的看法:在 S32DS 进行代码编译和调试时,Linux 操作系统的运行速度要快得多。恩智浦应该正式支持它,包括 RTD ~ ,恩智浦的同事们,请在编码时注意字母的大小写敏感性。

Re: Issue: java.io.IOException: Script not found: ... Level: Error Type: Tool pr

嗨,@Raphael_Q78

这可能是您的 RTD 安装出现了问题,您可以按照本指南进行尝试吗? 方法:在 S32DS v3.5 中离线安装 S32K1 RTD 2.0.0 - NXP Community

看了你的照片,似乎你使用的是 Linux 发行版,能确认一下你的操作系统吗?

致以最诚挚的问候,
Julián

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-10-2026 04:31 AM
更新者: