Embedded_novice_0-1734598036853.png
S32K3XXのADCにおけるチャネルサフィックスP、S、MA、Xの意味を知りたいです。マニュアルのどこに詳細な説明がありますか?
こんにちは @Embedded_novice 、
このような接尾辞は、精度(P)、標準(S)、およびMAとXが外部チャネル用であることを意味し、 表338を参照してください。リファレンスマニュアルのADC構成 。
高精度チャネルと標準チャネルに関しては、主な違いは、静電容量/スイッチインピーダンスが異なることです( 表35を参照してください。SAR_ADC データシートの)。
IsaulO_0-1734734931144.png
IsaulO_1-1734734940759.png
また、技術的な理由が異なる理由もあります。ADCには多くのアナログ入力があり、一部のピンからアナログパスが長いため、各アナログ入力で複数のスイッチを使用する必要があります。高精度チャンネルでは、スイッチの数が限られているため、メイン測定に推奨されます。標準チャネルには、パス内により多くのスイッチがあります。
より参考にするには、次のコミュニティスレッドを確認してください。トピックの外部チャネルに関連する情報があります。
解決済み:S32K3 ADCの外部チャネルの使用 - NXP Community
お役に立てば幸いです。
BR,
IsaulO.