2012268_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2012268_ja-JP

2012268_ja-JP

LPC4078用の9ビットUART通信

Hello,


LPC4078マイクロコントローラーを使用していますが、9ビットを受信しているUARTデバイスを統合する必要があります。

9ビットUART通信を可能にするレジスタが、ユーザーマニュアルまたはライブラリAPIコードに見つかりませんでした。

LPC4078は9ビットUART通信をサポートしていますか?「はい」の場合は、使用する登録についてガイダンスを提供してください。


よろしくお願い申し上げます。

Michelle

LPC40xxRe:LPC4078用9ビットUART通信

Hi @michelle2022,

この場合の 9 番目のビットは、自動アドレス検出機能専用であり、9 ビットのデータ サイズ フレームを送信するためのものではありません。この機能の説明については、「17.5.21ユーザーガイドの「RS-485 / EIA-485動作モード」。

BR,
Edwin.

Re:LPC4078用9ビットUART通信

Hi Edwin,

さらに、ドキュメント内で9ビットモードをサポートしていると思われるいくつかのポイントを見つけました。

UART1 で 9 ビットを送信する回避策はありますか?


michelle2022_0-1734013983382.pngmichelle2022_0-1734013983382.png


michelle2022_1-1734014625707.pngmichelle2022_1-1734014625707.png

よろしくお願い申し上げます。

Michelle

Re:LPC4078用9ビットUART通信

Hi Edwin,

明確にしていただきありがとうございます。

しかし、AADモードのRS485CTRLレジスタの説明に「9ビット有効」のコメントが見られます。

それが何を意味するのか教えていただけますか?

michelle2022_0-1733973281678.pngmichelle2022_0-1733973281678.png


よろしくお願い申し上げます。

Michelle

Re:LPC4078用9ビットUART通信

Hi @michelle2022,

残念ながら、LPC4078は9ビットUART通信をサポートしていません。各 UART の章の「機能」セクションからわかるように、LPC4078の UART は 5、6、7、8 のデータ サイズのみをサポートしています。

ご不便をおかけして申し訳ございません。

BR,
Edwin.

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:29 AM
更新者: