2004460_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2004460_ja-JP

2004460_ja-JP

PN7462C/OM27462CDKP:アクセス制御アプリ用のAndroidおよびiPhoneからのNDEFデータの読み取りについてサポートが必要です
何とかしてPN7462AU用のNfcrdlibEx3_NFCForum_mcuxを入手し、以下のように物理 NFC タグ (NTAG215) とその NDEF データを読み取ることがCANました。
 
NFCフォーラムの例:
 
カードが検出され、正常に有効化されました
タグの数: 1
テクノロジー:タイプA
カード:1
UID: 04 FA D5 57 BD 2A 81
サック: 0x0
タイプ: タイプ2タグ
NDEF が検出されました...
NDEFの長さ: 15
NDEF メッセージ:
[0000] D1 01 0B 54 02 65 6E 30 30 31 31 31 31 31 31 00 |...T.en00111111.|
[0010] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
[0020] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
[0030] 00 00 |.. |
 
物理NTAG215を「 00111111 」のプレーンテキストでプログラムしました。
 
ここで、実際にタグ エミュレーション (少なくとも NDEF ペイロード エミュレーション) をサポートしている「 NXP Tools PRO 」アプリを使用してAndroid フォンでタグをエミュレートしようとすると、次のログが表示されます (同じプレーン テキスト「00111111」の場合)。
 
カードが検出され、正常に有効化されました
タグの数: 1
テクノロジー:タイプA
カード:1
UID: 08 EF 94 5D
サック: 0x20
タイプ: タイプ4Aタグ
NDEF コンテンツが検出されませんでした...
 
カードが検出され、正常に有効化されました
タグの数: 1
テクノロジー:タイプA
カード:1
UID: 08 F0 49 8D
サック: 0x20
タイプ: タイプ4Aタグ
NDEF コンテンツが検出されませんでした...
 
セキュリティ上の理由から、携帯電話の UID は取引ごとに変更されることは承知しています。

私のアプリケーションでは、アクセス制御アプリケーションに Android または iPhone のいずれかを使用し、NFC アプリケーションの NDEF ペイロードを認証に使用します (最初のステップとして)。

最終的な目標は、 Apple WalletまたはGoogle Walletに保存されているNFC パスを、それらのパスに埋め込まれた NDEF ペイロードを使用したアクセス制御の手段として使用することです (キットでそれが可能かどうか、またこれをサポートするために何が必要なのかはわかりません)。

また、Apple Wallet または Google Wallet を使用するには、コードにApple VASおよびGoogle SmartTapプロトコルを実装する必要があることもわかっています。
これらのプロトコルをデザインに統合するための例を取得するプロセスを説明できる人はいますか?

私はこのThreadを見つけました: Detecting-iOS-phone-using-PN7642で、 @Fabian_R が代理店に連絡することについて言及していますが、可能であれば、Apple VAS と Google SmartTap を統合するプロセスについて、さらに詳しい情報が必要です。

どなたかこのアプリケーションについて手伝っていただけますか?

よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。
ヤシュ
NFCコントローラーソリューションRe: PN7462C/OM27462CDKP:Need help reading NDEF data from Android and iPhone for Access Control App

こんにちは、YRKさん

最近、PN7462 開発ボードを購入しました。NTAG215 で試したアプリケーション コードを共有していただけますか。NDEF 通信を理解するのに間違いなく役立ちます。

ありがとうございました。

スリー

Re: PN7462C/OM27462CDKP:Need help reading NDEF data from Android and iPhone for Access Control App

こんにちは@YRK

https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOMEにアクセスし、「 NDA をリクエスト」を選択して、NXP との NDA を確立してください。

KellyLi_0-1733208200722.png


Re: PN7462C/OM27462CDKP:Need help reading NDEF data from Android and iPhone for Access Control App

こんにちは@YRK

はい、ECP をシステムに統合する必要があります。PN7462 は Apple が開発した ECP 機能もサポートしているため、デザインで ECP を使用するには Apple からの許可が必要です。
ただ、詳細や ECP 対応ライブラリをお客様に提供することはできません。まずはAppleの承認を得なければなりません!
このお客様が ECP 承認済みであることを Apple から承認された場合にのみ、当社は ECP 対応の NFCリーダ ライブラリとさらなる ECP サポートをお客様に提供できます。したがって、PN7462 に ECP 機能を実装する場合は、次のことを行う必要があります。
1. アプリケーションで ECP 機能を使用するために Apple から承認を得ます。
2. NXPとのNDAに署名する
3. NXP に戻って ECP デザインリソースを取得します。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:45 PM
Updated by: