2001400_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2001400_ja-JP

2001400_ja-JP

FrameBuffer を使用して i.MX 93 EVK で SquareLine プロジェクトを実行する方法。

はじめに

LVGLは、限られた量のリソースを使用するデバイス上で実行するグラフィックライブラリです。

以前、LVGLリポジトリからLVGLデモを実行しましたが、これにはさらにいくつかのデモが含まれており、それらすべてがコードの一部であり、ライブラリをすばやく簡単に評価する機会を提供します。

GUIプロジェクトは、ベアコードよりも多くのオプションを通じて顧客によって開発され、グラフィックアセットをLVGLコードに変換するGUIツールがあり、このデモンストレーションでは、MCU GUI開発で広く使用されているツールを使用し、作成されたGUIをLVGLコードに変換します。スクエアライン。

メモ: i.MX シリーズ プロセッサの先行する LVGL ドキュメントについては、付録を参照してください。

HWセットアップ

  • i.MX 93 EVK は eMMC/uSD 経由で Linux Factory または Ubuntu にブートします。
  • 電源を接続し、レシーバーをデバッグします。
  • MiniSASケーブルを介してMX8_DSI_OLED1をJ701(MIPI DSI)に接続します。

SquareLineのセットアップ

SquareLineの最新バージョンは、ホストシステムに応じて 次のリンク からダウンロードしてください。

JosephAtNXP_0-1732571954892.png

手記: このドキュメントは、ツールに含まれるテンプレートのデモンストレーションを目的としているため、無料の試用版をダウンロードすることをお勧めします。正式な開発については、このドキュメントの付録を参照してください。

インストーラーを解凍して実行します。これはWindowsプロンプトです。

JosephAtNXP_1-1732571954893.png

デモのダウンロード

SquareLineを設定した後、サンプルセクションに移動し、サーモスタットデモでサーモスタット機能を示します。

JosephAtNXP_2-1732571954894.png

これらのUIファイルを直接エクスポートでき、グラフィカルにビルドする準備ができているので、[エクスポート]-[>エクスポートUIファイル]をクリックし、これらを保存するための希望の宛先を選択します。

JosephAtNXP_3-1732571954894.png

LVGL のセットアップ。オプション1:新鮮な環境

LVGLとLV_DRIVERSリポジトリのクローン、これは.gitmodulesです必要な特定のブランチを指すファイル。

[submodule "lvgl"]
path = lvgl
url = https://github.com/lvgl/lvgl.git
branch = release/v8.3
[submodule "lv_drivers"]
path = lv_drivers
url = https://github.com/lvgl/lv_drivers.git
branch = release/v8.3

手記: 他の方法を使用している場合は、これらのコミット (lv_drivers @ 8cdabe8 と lvgl @ f2c1032) を指す必要があります。

ここにあるLVGL Linuxポートの例から、以下で説明する必要なファイルを収集します。

  • Makefile
  • lv_conf.h
  • lv_drv_conf.h
  • main.c
  • mouse_cursor_icon.c

Makefile にパッチを適用します。

+ include $(LVGL_DIR)/thermostat/thermostat.mk

lv_drv_conf.hにパッチを適用します

#  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event10"        /*You can use the "evtest" Linux tool to get the list of devices and test them*/
+#  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event"

手記: これは、# evtest の出力に応じて変化します。

パッチ lv_conf.h

-#define LV_FONT_MONTSERRAT_20 0
+#define LV_FONT_MONTSERRAT_20 1

main.c にパッチを適用します

-    disp_drv.hor_res    = 800;
-    disp_drv.ver_res    = 480;
+    disp_drv.hor_res    = 1080;
+    disp_drv.ver_res    = 1920;
…
-    /*Create a Demo*/
-    lv_demo_widgets();
+    /*Create a Squareline Demo*/
+    ui_init();

LVGLセットアップ。LVGLデモがすでに実行されているオプション2

ここにあるLVGL Linuxポートの例から、以下で説明する必要なファイルを収集します。

  • Makefile
  • lv_conf.h
  • lv_drv_conf.h
  • main.c
  • mouse_cursor_icon.c

lv_drv_conf.hにパッチを適用します

#  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event10"        /*You can use the "evtest" Linux tool to get the list of devices and test them*/
+#  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event"

手記: これは、# evtest の出力に応じて変化します。

main.c にパッチを適用します

-    disp_drv.hor_res    = 800;
-    disp_drv.ver_res    = 480;
+    disp_drv.hor_res    = 1080;
+    disp_drv.ver_res    = 1920;
…
-    /*Create a Demo*/
-    lv_demo_widgets();
+    /*Create a Squareline Demo*/
+    ui_init();

デモの実行

次のコマンドでデモをビルドし、./demo をコピーします。i.MX 93 EVK RootFSに出力します。

# source /opt/path/to/your/toolchain
# make clean
# make

デモは、次のコマンドで実行できます。

# systemctl stop weston # For LF
$ sudo service gdm3 stop # For Ubuntu

# ./demo
JosephAtNXP_4-1732572830444.jpeg

まとめ

SquareLineのデモは、FBを介して i.MX プロセッサのビルド済みおよび基本ビルドで実行できるため、機能を犠牲にすることなくウィンドウスタックを使用する前にGUIテストを迅速にセットアップできます。

付録

ドキュメント:フレームバッファを使用してiMXでLGVLを実行する方法

価格情報の公式ページ

グラフィックスとディスプレイハンズオン・トレーニングLinux
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:06 AM
更新者: