1993598_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1993598_ja-JP

1993598_ja-JP

S32K348 HVBMS 800 - BJB MBDTコード生成とフラッシュなし

NXPチームの皆様へ

18Cellエミュレータと一緒にTPLでCMUとS32K348 MCだけを接続したいのですが、初期設定のためにBJBを破棄するか、接続しないでほしいです。

RD-HVBMSCT800BUN ReadのS32CTモデルはすでにバッテリージャンクションボックスで構成されているためです。

1.バッテリージャンクションボックスを取り外すための構成で何かすることはありますか?

2.バッテリージャンクションボックスを接続していない場合は、CMUの電源を入れてS32K348してみてください、BJBが接続されていないため、コードはエラーなしで点滅しますか?


よろしくお願いします。

シバ

日時:S32K348 HVBMS 800 - BJB MBDTコード生成とフラッシュなしありがとうございます。上記を行うことができ、セットアップは正常に機能します。CANのセル電圧の奇妙な動作について別の質問があり、これは個々のセルストリングの最小電圧と最大電圧を監視しようとしたときに出てきました。以下のチケットにご協力ください。

https://community.nxp.com/t5/Model-Based-Design-Toolbox-MBDT/Solver-settings-in-Matlab-HVBMSSCTBUN/t...
日時:S32K348 HVBMS 800 - BJB MBDTコード生成とフラッシュなし

どなたかこれにご回答いただけますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:03 PM
更新者: