1985071_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1985071_zh-CN

1985071_zh-CN

RW610 / RW612 知识中心

RW61x 系列是一款高度集成的低功耗三射频无线 MCU,集成了 MCU 以及 Wi-Fi® 6 + Bluetooth® 低功耗 (LE) 5.4 / 802.15.4 射频,适用于广泛的应用场景,包括联网智能家居设备、企业和工业自动化、智能配件以及智能能源领域。

RW61x 系列 MCU 子系统包含一个 260 MHz 的 Arm® Cortex®-M33 内核(带 Trustzone™-M)、1.2 MB 片上 SRAM,以及一个高带宽 Quad SPI 接口(配备实时解密引擎,用于安全访问片外 XIP 闪存)。

RW61x 系列配备全功能的 1x1 双频段(2.4 GHz/5 GHz)20 MHz Wi-Fi 6(802.11ax)子系统,与前一代 Wi-Fi 标准相比,能提供更高的吞吐量、更好的网络效率、更低的延迟和更远的覆盖范围。蓝牙 LE 射频支持 2 Mbit/s 高速数据传输率、远距离传输和扩展广播功能。片上 802.15.4 射频可支持最新的 Thread mesh 网络协议。此外,RW612 还支持 Wi-Fi 上的 Matter 协议或 Thread 上的 Matter 协议,能在不同生态系统和产品间提供通用、可互操作的应用层。

NXP RW61x Block DiagramNXP RW61x Block DiagramNXP RW61x 框图

文件

 

RW61x 模块

Azurewave:

RW612 - AW-CU570:一款高度集成的低功耗三射频无线 RW612 MCU,集成了 MCU 以及 Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 (LE) 5.2 / 802.15.4 射频,适用于广泛的应用场景。

RW610 - AW-CU598:一款高度集成的低功耗三射频无线 RW610 MCU,集成了 MCU 以及 Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 (LE) 5.3 射频,适用于广泛的应用场景。

U-blox:

RW612 - IRIS-W10 系列:小型独立式双频段 Wi-Fi 和蓝牙低功耗无线微控制器单元 (MCU) 模块。这些模块非常适合希望在其终端产品中添加高级无线连接功能的用户。

RW610 - IRIS-W16 系列:小型独立式双频段 Wi-Fi 和蓝牙低功耗无线模块,包含集成到终端产品所需的所有组件。这些模块非常适合希望在其终端产品中添加高级无线连接功能的用户。

Murata:

RW612 - LBES0ZZ2FR-580:Murata 的 Type 2FR 是基于 NXP RW612 组合芯片组的小型且高性能模块,支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + 蓝牙 LE 5.4 / IEEE 802.15.4。

RW610 - LBES0ZZ2FP-580:Type 2FR/2FP 是一系列小型且高度集成的多射频模块,内置高性能 MCU(带高级安全功能),适用于智能家居、企业和工业自动化、智能配件及智能能源领域的联网智能设备。它支持最新的 Matter 智能家居连接协议。

California Eastern Laboratories (CEL):
RW612 - CMP4612:一款全集成双频段、三模式(Wi-Fi 6、BT5.4、802.15.4)射频,包含主机 MCU、闪存、RAM、外设和众多接口(SDIO、UART、USB、以太网、SPI、I2C),支持无主机(RTOS)和有主机(NCP 模式)架构。CEL 的解决方案包含板载天线或连接器。


评估板 

FRDM-RW612

FRDM-RW612 是一款紧凑且可扩展的开发板,用于 RW61x 系列 Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 + 802.15.4 三射频无线 MCU 的快速原型开发。

它提供了便捷的 MCU I/O 和外设访问方式、集成的开放标准串行接口、外部闪存和板载 MCU-Link 调试器。

电流测量配置:

  1. 移除0欧姆电阻R103
  2. 在JP5上焊接几个引脚。
  3. 若要测量 RW61x 的电流消耗,使用 JP5 上的引脚连接电流计。正常操作 FRDM 板时,用跳线连接 JP5 上的引脚。
David_Maciel_0-1746570099842.png

u-blox   USB-IRIS-W1

USB-IRIS-W1 开发平台基于双频段 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 模块 IRIS-W1(基于 NXP RW610/612 芯片)构建。

开发板设计有 USB 接口,方便直接通过 PC 进行评估和原型开发。除了带集成天线的 IRIS-W1 模块外,它还集成了四个按钮、一个 RGB LED 和一个 USB/UART 转换器,进一步为便捷评估提供支持。

u-blox   EVK-IRIS-W1

EVK-IRIS-W1 评估套件提供 IRIS-W1 模块系列的独立使用,采用 NXP RW610/612 芯片组。

Azurewave    AW-CU570-EVB

AW-CU570 模块的评估板包含集成三射频(Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 5.3 / 802.15.4)的无线 MCU。

Murata   2FR EVK

Murata Type 2FR 模块(Murata 部件号 LBES0ZZ2FR)的评估套件包含三种射频:Wi-Fi、BLE 和 802.15.4。它基于 NXP 的 RW612 芯片。

California Eastern Laboratories (CEL) CMP4612-2-EVB

CMP4612 评估板 (CMP4612-2-EVB) 基于NXP RW612 芯片组,具有双频段 Wi-Fi 6、BLE 5.4 和 802.15.4 射频。该评估板包含板载以太网端口和 PHY 硬件,以及 Arduino 接口、MCULink SWD 和 USB 端口。对于希望为其终端产品使用经过认证的模块的客户,该开发板能促进无缝高效的评估过程。


应用笔记

RM00287:SDK 2.16.100 的 Wi-Fi 驱动 API:射频驱动源代码提供了通过与固件镜像通信在射频接口上发送和接收数据包的 API。本手册提供了 Wi-Fi 驱动和 Wi-Fi 连接管理器的参考文档。

UM12133:带 MCU 主机的 RW612 的 NXP NCP 应用指南 - 用户手册:本用户手册介绍:
• 以 i.MX RT1060 为 MCU 主机平台的 RW612 的 NXP NCP 应用。
• 在 NXP RW612 BGA V4 板上启用 NCP 模式的四种支持
接口(UART、USB、SDIO 或 SPI)之一的硬件连接。
• 在 NCP 主机 (i.MX RT1060) 和 NCP 设备 (RW612) 上构建和运行 NCP 应用的方法。
这些应用适用于 Wi-Fi、蓝牙低功耗和 OpenThread (OT)。

UM12095:带 MPU 主机的 RW612 的 NXP NCP 应用指南 - 用户手册:本用户手册介绍:
• 以 i.MX 8M Mini 为 MPU 主机平台的 RW612 的 NXP NCP 应用。
• 在 NXP RW612 BGA V4 板上启用 NCP 模式的四种支持
接口(UART、USB、SDIO 或 SPI)之一的硬件连接。
• 在 NCP 主机 (i.MX 8M Mini) 和 NCP 设备 (RW612) 上构建和运行 NCP 应用的方法。
这些应用适用于 Wi-Fi、蓝牙低功耗和 OpenThread (OT)。

AN14439:从 FRDM-RW612 板迁移到第三方模块板的指南:本应用笔记概述了将应用迁移到具有不同闪存和 pSRAM 的不同板子的相关内容。

AN14111:RW16x 上的目标唤醒时间 (TWT):本应用笔记介绍了目标唤醒时间功能,并提供了 RW61X 的相关示例。

AN13006:合规性和认证注意事项:本应用笔记提供了关于如何在 NXP Wi-Fi 设备上测试产品以确保符合法规的指导和提示。

AN13049:Wi-Fi / 蓝牙 / 802.15.4 M.2 Key E 引脚定义:本应用笔记定义了 M.2 在 NXP Wi-Fi / 蓝牙和三射频 M.2 模块设计中的使用方式。

AN14489 – RW61x 上的 Wi-Fi 固件自动恢复:介绍了 Wi-Fi 自动恢复功能,以及如何在 RW61x SDK 中启用和验证该功能。

安全性:

AN14544 – 用于 MPU 和 MCU 的 EdgeLock 2GO 服务:本应用笔记介绍了 EdgeLock 2GO 服务可用于 MCU 和 MPU 设备的各种方法,以及每种方法可用的功能。

AN13813 – RW61x 上的安全启动:介绍了如何在 RW61x 上生成和运行安全启动(签名镜像)。

AN13814 – RW61x 上的调试认证:介绍了使用安全配置 SDK 工具进行调试认证的步骤。

技术论坛支持

如果你对 RW61x 系列有任何疑问,请在我们的无线 MCU 社区中留下你的评论!此处

 

培训


设备

无线设备:本文提供了无线设备的链接,以帮助你加快项目开发。

开发工具

SDK 构建器:MCUXpresso SDK 提供开源驱动程序、中间件和参考示例应用,以加快你的软件开发。

NXP MCUXpresso:MCUXpresso IDE 提供高级编辑、编译和调试功能,外加 MCU 特定调试功能,并支持与所有通用 Arm Cortex-M 的连接。

VSCode MCUXpresso:适用于 Visual Studio Code (VS Code) 的 MCUXpresso 为代码编辑和开发提供优化的嵌入式开发体验。

Zephyr RTOS:Zephyr 操作系统基于小尺寸内核设计,适用于资源受限的嵌入式系统:从简单的嵌入式环境传感器和 LED 可穿戴设备,到复杂的嵌入式控制器、智能手表和物联网无线应用。

NXP Application Code Hub:应用代码中心 (ACH) 存储库使工程师能够轻松找到由我们内部专家开发的微控制器软件示例、代码片段、应用软件包和演示。该平台提供了一种快速、简便且一致的方式来查找微控制器应用。

NXP SPSDK:一个统一、可靠且易于使用的 Python SDK 库,适用于整个 NXP MCU 产品组合,为从快速客户原型设计到生产部署提供坚实基础。

NXP SEC Tool:MCUXpresso 安全配置工具是一个基于 GUI 的应用程序,旨在简化 NCP MCU 设备上可引导可执行文件的生成和配置。

NXP OTAP Tool:一款帮助用户对 NXP 开发板执行空中固件更新的应用程序。

用于无线 MCU 的 SDK 示例:无线示例包含许多常见的连接配置。


有用链接



蓝牙规范

 

FRDM 培训动手实践培训产品:WiFi RW6XX协议:802.15.4协议:BLE -> 连接性协议:蓝牙协议:Matter协议:Thread协议:Wi-Fi协议:Zigbee
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-14-2026 11:31 AM
Updated by: